This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:去耦电容器问题

Guru**** 2600535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586443/am3352-decoupling-capacitors-question

器件型号:AM3352

大家好

我对 AM335x 的去耦电容器有一些看法。

数据表的5.9.1.2部分对此进行了介绍。

我看到 CVDDS_PLL_CORE_LCD 的10.01nF。

我知道这条线路需要2个10和0.01nF 的电容器。
这种理解是正确的?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CVDDS_PLL_CORE_LCD 的值为10nF。 请更加仔细地查看表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    我很抱歉。 我有利害关系。
    我的问题是关于 CVDDS_SRAM_CORE_BG。

    我知道这条线路需要2个10和0.01nF 的电容器。
    这种理解是正确的?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CVDDS_SRAM_CORE_BG 为1x10uF + 1x10nF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Biser

    谢谢!

    此致
    高贵须