请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
在禁用 RTC 功能的情况下(RTC_KALDO_ENn 连接到 VDDS_RTC)、是否正常
要在没有外部电源的情况下将 CAP_VDD_RTC 连接到 VDD_Core (1.1V)?
原理图检查清单中提到
'如果内部 RTC LDO 被禁用、CAP_VDD_RTC 应由外部1.1V 电源供电。'
如果我们不想使用额外的1.1V 外部电源、可以进行连接吗
CAP_VDD_RTC 至 VDD_Core (1.1V)?
此致
库米