This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:禁用 RTC 时 CAP_VDD_RTC 电源

Guru**** 2605005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586250/am3352-cap_vdd_rtc-power-supply-when-rtc-disabled

器件型号:AM3352

您好!

在禁用 RTC 功能的情况下(RTC_KALDO_ENn 连接到 VDDS_RTC)、是否正常
要在没有外部电源的情况下将 CAP_VDD_RTC 连接到 VDD_Core (1.1V)?

原理图检查清单中提到
'如果内部 RTC LDO 被禁用、CAP_VDD_RTC 应由外部1.1V 电源供电。'

如果我们不想使用额外的1.1V 外部电源、可以进行连接吗
CAP_VDD_RTC 至 VDD_Core (1.1V)?

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这正是它的意思。 CAP_VDD_RTC 应连接到 VDD_CORE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、请注意、在这种情况下、不得使用 OPP50、因为它会将 VDD_CORE 降低至0.95V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    谢谢、

    由于我们不更改 VDD_CORE 电压、因此它将固定为1.1V
    我相信 OPP50不会成为问题?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下没有问题。