请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM3358尊敬的 TI:
首先、我们要知道的是、是否有任何微控制器可满足以下要求
1、它应采用汽车级、工作温度范围为-40至125°C
2.它应通过 iPhone 与之通信。 Wi-Fi。
3.它应通过与 Android 通信。 Wi-Fi Direct。
频率范围:2.5GHz 和5GHz
5. 配置应支持视频/音频流
我们找到了您的产品名称之一 AM3358、但想知道
* AM3358是否具有内置 Wi-Fi 模块?
*如果内置 Wi-Fi 模块不可用、我们是否可以从外部连接单独的 Wi-Fi 模块?
*请建议使用任何外部 Wi-Fi 模块。
如果有、请推荐任何比这更好的产品。
请回答。 寻找您的答案。
谢谢、此致、
Sham unde 先生。