This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:有关器件的问题

Guru**** 2605015 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586203/am3358-questions-about-device

主题中讨论的其他器件:AM3358

尊敬的 TI:

首先、我们要知道的是、是否有任何微控制器可满足以下要求

1、它应采用汽车级、工作温度范围为-40至125°C

2.它应通过 iPhone 与之通信。 Wi-Fi。

3.它应通过与 Android 通信。 Wi-Fi Direct。  

 频率范围:2.5GHz 和5GHz

5. 配置应支持视频/音频流

我们找到了您的产品名称之一 AM3358、但想知道

* AM3358是否具有内置 Wi-Fi 模块?

*如果内置 Wi-Fi 模块不可用、我们是否可以从外部连接单独的 Wi-Fi 模块?

*请建议使用任何外部 Wi-Fi 模块。

如果有、请推荐任何比这更好的产品。

 请回答。 寻找您的答案。

谢谢、此致、

Sham unde 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    * AM3358是否具有内置 Wi-Fi 模块?


    *如果内置 Wi-Fi 模块不可用、我们是否可以从外部连接单独的 Wi-Fi 模块?
    是的。

    *请建议使用任何外部 Wi-Fi 模块。
    请参阅 www.ti.com/.../products.page

    请注意、没有汽车级 AM335X 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答、但我想了解更多有关后续事项的信息、

    AM3358可以通过与 iPhone 通信。 Wi-Fi?

    AM3358能够通过与 Android 通信。 Wi-Fi Direct?

    它的频率范围是否为2.5和5 GHz?

    它的配置是否应支持使用 Android 和 iPhone 进行视频/音频流式传输?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335X Linux SDK 支持 WiFi。 TI 不支持 Android 和 iPhone。 频率范围、我想您在问 WiFi? AM335x 器件没有内置 WiFi。 外部 WiFi 模块可通过上面我发布的链接获取。 有关这些问题的问题、请访问 WiLink 论坛 :e2e.ti.com/.../307