This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:MMC 时钟引脚引脚多路复用配置

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585915/am3352-mmc-clock-pin-pinmux-configuration

器件型号:AM3352

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向 我们发送了有关 AM3352的 MMC 接口的问题。

他们发现 wiki 如下所示、  

 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#MMC

 

wiki 上说"在 MMC_CLK 信号的引脚多路复用配置中、RXACTIVE=1 "

 

问题:

 是否需要 为 MMC_CLK 信号设置 RXACTIVE=1、即使 使用也是如此

 用于 AM3352上 SD 卡的 MMC0和用于 eMMC 的 MMC1?

 

他们理解 TRM (SPRUH73O)"18.2.1.1 MMC/SD/SDIO 已连接"的说明

MMC、SD 卡或 SDIO 卡"。

但根据他们的经验、MMC 时钟引脚 通常用作输出。

 

如果您对建议的 MMC 时钟引脚 PINMUX 配置进行了一些说明、我们将不胜感激

用于 SD 卡和 eMMC 用例。 (是否 必须为 MMC_CLK 信号设置 RXACTIVE=1?)

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是必需的。 请参阅 AM335x TRM 修订版 O 中第4158页 MMCHS 引脚列表下方的注1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    此信息非常有用!

    此致