请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 大家好、TI 专家、
我们的客户向 我们发送了有关 AM3352的 MMC 接口的问题。
他们发现 wiki 如下所示、
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#MMC
wiki 上说"在 MMC_CLK 信号的引脚多路复用配置中、RXACTIVE=1 "
问题:
是否需要 为 MMC_CLK 信号设置 RXACTIVE=1、即使 使用也是如此
用于 AM3352上 SD 卡的 MMC0和用于 eMMC 的 MMC1?
他们理解 TRM (SPRUH73O)"18.2.1.1 MMC/SD/SDIO 已连接"的说明
MMC、SD 卡或 SDIO 卡"。
但根据他们的经验、MMC 时钟引脚 通常用作输出。
如果您对建议的 MMC 时钟引脚 PINMUX 配置进行了一些说明、我们将不胜感激
用于 SD 卡和 eMMC 用例。 (是否 必须为 MMC_CLK 信号设置 RXACTIVE=1?)
此致、