请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
我正在寻找一个文档、其中显示了内核版本3.12至4.1之间的内核构建配置差异? 有一些不在4.1和3.12中的特定事项是 TI 特有的。 任何帮助都很好。
谢谢
此致
MK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
我正在寻找一个文档、其中显示了内核版本3.12至4.1之间的内核构建配置差异? 有一些不在4.1和3.12中的特定事项是 TI 特有的。 任何帮助都很好。
谢谢
此致
MK