This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:内核配置从3.1更改为4.1

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586016/linux-am3352-kernel-configuration-changes-from-3-1-to-4-1

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

我正在寻找一个文档、其中显示了内核版本3.12至4.1之间的内核构建配置差异? 有一些不在4.1和3.12中的特定事项是 TI 特有的。 任何帮助都很好。  

谢谢

此致

MK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohsen、

    这两个内核版本之间有很多变化。 例如:

    UART 现在使用8250驱动程序
    在 DTS 中移动了光电元件
    很多引脚多路复用被移至 u-boot
    等等

    遗憾的是、我们没有一个总结更改的文档... 您可以浏览版本说明、查看每个版本中添加的内容。

    此致、
    Yordan