This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:wifi wl18xx 错误- awk:/proc/net/wireless:无此类文件或目录

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585922/linux-processor-sdk-am335x-wifi-wl18xx-error--awk-proc-net-wireless-no-such-file-or-directory

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352TLV320AIC3106

工具/软件:Linux

您好!

我正在开发最新的 ti sdk ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05-linux-x86-Install。 我已经下载了编译实用程序并创建了文件系统。 我可以将 WiFi 模块连接到移动热点。 在运行以下脚本时、我遇到错误。 是否有人可以建议我如何消除该错误。

1。

下面是报告:

#! /bin/bash

回波""
回显"NGT WIFI"。
回波""

iw wlan0 link >/home/root/wifi/connected.txt

grep SSID /home/root/wifi/connected.txt >/home/root/wifi/scan.txt

echo `ifconfig wlan02>/dev/null '/inet addr:/{print $2}'|sed s/addr://'`>/home/root/wifi/ip.txt

ip addr show $(awk 'NR=3{print $1}'/proc/net/wireless | tr -d :)| awk '/ether /{print $2}'>/home/root/wifi/MAC.txt

退出

 

在此脚本中,无线文件应在运行时生成,但不会生成,但另一方面,MAC.txt 将使用 Mac id 进行更新。

 

日志:

网络连接。
 
awk:/proc/net/wireless:无此类文件或目录

 

2.

我还能够在 IP 8.8.8.8上执行 Google 操作

root@ngt:~/test# ifconfig -a
CAN0     Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
         NOARP MTU:16 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:10
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
         中断:169

CAN1     Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  
         NOARP MTU:16 公制:1
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:10
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
         中断:170

LO       链路环接:本地环回  
         回送 MTU:65536 公制:1.
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

sit0     Link encap:IPv6-in IPv4  
         NOARP MTU:1480 公制:1.
         RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1
         RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)

wlan0    link encap:ethernet HWaddr 54:4A:16:39:E8:9C  
         iNet addr:192.168.43.31 Bcast:192.168.43.255 掩码:255.255.255.0
         运行多播 MTU:1500 公制:1的上广播
         RX 数据包:4错误:0丢弃:0超限:0帧:0
         TX 数据包:11错误:0丢弃:0超限:0载波:0
         冲突:0 txqueuelen:1000
         RX 字节:984 (984.0 B) TX 字节:1766 (1.7 KiB)

root@ngt:~/test# ping 8.8.8.8
Ping 8.8.8.8 (8.8.8.8):56个数据字节
8.8.8.8中的64字节:SEQ=11 TTL=56 Time=829.754ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=12 TTL=56 Time=3022.250ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=13 TTL=56 Time=2163.841ms
8.8.8.8.8中的64字节:SEQ=15 TTL=56 Time=6062.746ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=14 TTL=56 Time=7063.018ms
从8.8.8.8开始64字节:序列= 17 TTL=56时间= 4658.548ms
8.8.8.8.8中的64字节:SEQ=16 TTL=56 Time=5658.823ms
8.8.8.8.8中的64字节:SEQ=18 TTL=56 Time=3687.990ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=19 TTL=56 Time=268.405ms
从8.8.8.8.8开始64字节:SEQ=20 TTL=56 Time=2007.569ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=21 TTL=56 Time=1007.827ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=22 TTL=56 Time=5597.258ms

从8.8.8.8开始64字节:SEQ=24 TTL=56 Time=7487.763 ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=25 TTL=56 Time=7921.555ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=26 TTL=56 Time=6921.570ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=27 TTL=56 Time=5921.465 ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=28 TTL=56 Time=4921.371ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=29 TTL=56 Time=3921.285ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=30 TTL=56 Time=2921.217ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=31 TTL=56 Time=1921.145ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=32 TTL=56 Time=1039.087ms

-- 8.8.8.8 ping 统计数字----
发送34个数据包、接收21个数据包、38%的数据包丢失
往返最小值/平均值/最大值= 829.754/4163.070/7921.555 ms

谢谢、此致

Deshvir Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deshvir、您好!

    您在 MAC.txt 中的 Mac 地址可能是 eth0的 Mac 地址。 检查内核配置(menuconfig)是否启用了 CONFIG_WEXT_PROC。

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    我已经完成了您建议的更改、但仍然存在问题。 无线文件应在/proc/net/wireless 上生成、但不会生成。

    谢谢、此致
    Deshvir Malik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不检查引导日志中是否存在可疑的错误消息、则应存在该错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我在引导日志中没有找到错误消息、我在下面提供的消息也是如此。 您能否检查一下日志。

    root@ngt:~#
    root@ngt:~# dmesg
    [0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000]   Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (@sedvir -OptiPlex-3040)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#212 PRE
    挤占2017年4月3日18:04:48 IST
    [0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]   机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000]   CMA:在0x800b000处保留48 MIB
    [0.000000]   内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]   在节点0上的总页:65536
    [0.000000]   free_area_init_node:节点0、pgdat c095db68、node_mem_map cfda1000
    [0.000000]     正常区域:576页用于 memmap
    [0.000000]     正常区域:保留0页
    [0.000000]     正常区域:65536页、LIFO 批处理:15
    [0.000000]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000]   AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000]   pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000]   pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:64960
    [0.000000]   内核命令行:console=ttyO3、115200n8 root=PARTUUUUID=0005374f-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000]   PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]   条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]   内存:200268K/262144K 可用(6579K 内核代码、351K RWDATA、2416K rodata、268K init、273K BSS、 12724K 保留,49152K 厘米
    A 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]   虚拟内核内存布局:
    [0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
    [0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
    [0.000000]       vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000  (752MB)
    [0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000  (256 MB)
    [0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
    [0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
    [0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc08d0fd4  (8996KB)
    [0.000000]         .init:0xc08d1000 - 0xc0914000  (268KB)
    [0.000000]         .data:0xc0914000 - 0xc096bff0  (352KB)
    [0.000000]          .bss:0xc096bff0-0xc09b06d8  (274KB)
    [0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000]   OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000014]   sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000037]   时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000048]   OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000217]   clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000403]   控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000429]   警告:'console=ttyO3'已被'ttyS3'替代
    [0.000436]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000442]   更新内核命令行。
    [0.000462]   校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
    [0.119016]   pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.119145]   安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119158]   安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.119898]   正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.119931]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.119970]   正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.119986]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.120002]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.120015]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.120048]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.120460]   为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.125148]   devtmpfs:已初始化
    [0.137899]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.154265]   omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.210581]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.214720]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.216185]   NET:注册协议系列16.
    [0.218498]   DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
    [0.249018]   空闲:使用调节梯
    [0.279005]   空闲:使用调速器菜单
    [0.283630]   gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 0至31:GPIO
    [0.283977]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.284804]   gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 32至63:GPIO
    [0.285645]   gpiochip_add:器件上的寄存 GPIO 64至95:GPIO
    [0.286472]   gpiochip_add:在器件上注册了 GPIO 96至127:GPIO
    [0.295967]   3.3V 电源启用1.8V 电源启用3.3V 1.8PWR。--********
    [0.296048]   硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.337949]   EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.338408]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/fixedregulator@2[0]的'GPIO'属性-状态(0)
    [0.338778]   of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/fixedregulator@0[0]的'GPIO'属性
    [0.342037]   omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟 p
    Robe
    [0.342098]   omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、推迟 p
    Robe
    [0.342137]   omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、推迟 p
    Robe
    [0.342265]   介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.342332]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.342392]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.342402]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.342432]   PTP 时钟支持已注册
    [0.342493]   EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.343767]   OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.344157]   Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized (已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序)。
    [0.345442]   时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.357667]   NET:注册协议系列2.
    [0.358503]   TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.358544]   TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.358574]   TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.358659]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.358680]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.358840]   NET:注册协议系列1.
    [0.359265]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.359281]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.359288]   RPC:注册 TCP 传输模块。
    [0.359295]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.359325]   PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.360314]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.362471]   futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.371620]   squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.372743]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.372813]   注册了密钥类型 id_resolver
    [0.372822]   注册了密钥类型 id_legacy
    [0.372916]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.385012]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
    [0.385046]   已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.385060]   已登记 IO 调度程序的截止日期
    [0.385233]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.386960]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.457356]   Serial:8250/16550 driver,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.461906]   44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [0.463208]   48022000.serial: tmio 0x48022000处的 ttyS1 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)是8250
    [0.46418]   48024000.serial:在 MMIO 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)处的 ttyS2为8250
    [0.465714]   控制台[ttyS3]已禁用
    [0.465804]   481a6000.serial: tmio 0x481a6000处的 ttyS3 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)是8250
    [1.125871]   控制台[ttyS3]已启用
    [1.130611]   481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 162、base_baud = 3000000)是8250
    [1.140686]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.153528]   loop:模块已加载
    [1.159351]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.165862]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.173161]   RTC rtc0:44e3e000。RTC:dev (254:0)
    [1.173204]   OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
    [1.180595]   i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.185133]   cputidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.192586]*****    MMC 内置探针*******
    [1.197416]   omap_hsmmc 48060000.mmc:消费类 CD 的 GPIO 查找
    [1.197432]   omap_hmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.197467]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/mmc@48060000[0]'的'CD-GPIO'属性-状态(0)
    [1.197546]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
    [1.202190]   OMAP-Hsmmc 48060000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
    [1.202201]   omap_hsmmc 48060000.mmc:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.202215]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.202227]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@48060000[0]的'wP-GPIO'属性
    [1.202239]   omap_hmc 48060000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.202251]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:查找 GPIO WP 失败
    [1.235773]   ********* 在探头末端*******
    [1.241413]*****    MMC 内置探针*******
    [1.247289]   omap_hsmmc 4781000.mmc:GPIO 查找消费类 CD
    [1.249340]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.249357]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.249371]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'CD-GPIO'属性
    [1.249382]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.249394]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:查找 GPIO CD 失败
    [1.243409]   omap_hsmmc 4781000.MMC:GPIO 查找消费类 WP
    [1.249419]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找
    [1.249431]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.249443]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@47810000[0]的'WP-GPIO'属性
    [1.249453]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找
    [1.249464]   omap_hmc 4781000.mmc:查找 GPIO WP 失败
    [1.282873]   mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
    [1.293093]   mmc0:地址0002处的新高速 SD 卡
    [1.299158]   mmcblk0:mmc0:0002 00000 1.83 GiB
    [1.305000]    mmcblk0:P1 P2
    [1.365497]   ********* 在探头末端*******
    [1.372748]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.381753]   omap_hmc 4781000.mmc:卡声称支持低于定义范围的电压
    [1.391236]   NET:注册协议系列10.
    [1.397147]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.402633]   NET:注册协议系列17.
    [1.407711]   注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.412296]   OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.424384]   at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [1.431519]   omap_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
    [1.438582]   OMAP_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
    [1.445304]   OMAP-i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、频率为400kHz
    [1.451856]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
    [1.461872]   mmc1:对未知 CIS 进行排队、生成0x91 (3个字节)
    [1.471085]   ALSA 器件列表:
    [1.474092]     找不到声卡。
    [1.478553]   mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡
    [1.523048]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [1.531341]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [1.539781]   devtmpfs:已安装
    [1.543161]   释放未使用的内核内存:268K (c08d1000 - c0914000)
    [1.549792]   此架构没有内核内存保护。
    [1.969212]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:data= ordered
    >[2.427171]   udevd[105]:开始版本182
    [2.846127]   OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
    [2.947113]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [2.947146]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [2.947167]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'set-GPIO'属性
    [2.947180]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'resset-GPIO'属性
    [2.947192]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [2.947206]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [2.947220]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [2.947230]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [2.947243]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [2.947255]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401300[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [2.947266]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [2.947277]   AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [2.947345]   47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
    [3.166527]   AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费者复位的 GPIO 查找
    [3.166559]   AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [3.166580]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'set-GPIO'属性
    [3.166593]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'resset-GPIO'属性
    [3.166605]   使用查找表进行 GPIO 查找的 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:
    [3.166619]   AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO 复位失败
    [3.166632]   AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:用于消费类 VBUS 检测的 GPIO 查找
    [3.166643]   AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用器件树进行 GPIO 查找
    [3.166655]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [3.166667]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/usb@47400000/USB-phy@47401b00[0]的'VBUS-detect-GPIO'属性
    [3.166678]   AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:、使用查找表进行 GPIO 查找
    [3.166690]   AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy:查找 GPIO VBUS-Detect 失败
    [3.166756]   47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [3.290476]   CAN 器件驱动程序接口
    [3.413822]   c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=169)
    [3.479783]   OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本。 20.
    [3.548989]   c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=170)
    [3.600910]   of _get_named_gpio_FLAGS:解析了节点'/ocp/i2c@4802a000/tlv320aic3106@1b[0]'的'GPIO-reset'属性-状态(0)
    [3.906297]   OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [4.044306]   of _get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound[0]的'sple-audio-card, hp-det-gpio'属性
    [4.044337]   of_get_named_gpiod_flags:无法解析节点'/sound[0]的'sple-audio-card、mic-det-gpio'属性
    [4.081387]   ASOC-simple-card sound:tlv320aic3x-hifi <->48038000.McASP 映射正常
    [4.609235]   OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [5.431067]   FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [6.341627]   usbcore:不同意符号 ktobool 的版本
    [6.383012]   usbcore:未知符号 ktobool (err -22)
    [6.454619]   usbcore:不同意符号 ktobool 的版本
    [6.504821]   usbcore:未知符号 ktobool (err -22)
    [6.590975]   usbcore:不同意符号 ktobool 的版本
    [6.636411]   usbcore:未知符号 ktobool (err -22)
    [6.723082]   usbcore:不同意符号 ktobool 的版本
    [6.74747479]   usbcore:未知符号 ktobool (err -22)
    [6.959032]   cfg80211:更新了世界监管范围:
    [6.964230]   cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
    [6.969465]   cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
    [6.980060]   cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [6.991138]   cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz、92000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [7.001292]   cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [7.010718]   cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [7.025843]   cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [7.035381]   cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
    [7.050518]   cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
    [7.063563]   cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
    [7.080510]   四个内部函数 wlcore_probe ***
    [7.090568]*****    wl18xx_setup**内
    [7.094362]*******    函数 wl18xx_conf_init 内的内容
    [7.105657]***   wl18xx_load_conf_file ***
    [7.119346]   *** wl18xx_load_conf_file**结束
    [7.486163]   wlcore:wl18xx HW:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    [7.517792]   random:非阻塞池已初始化
    [8.945436]   已切:已激活 RT 节流
    [9.033174]   wlcore:已加载
    root@ngt:~#

    谢谢、此致

    Deshvir Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    先前在 defconfig 中建议的更改未反映在.config 中。
    在执行必要的更改以在.config 中启用 CONFIG_WEXT_PROC 后、错误消失。

    非常感谢。

    Deshvir Malik