This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:CPSW 桥接模式

Guru**** 2607635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585876/linux-am3358-cpsw-bridge-mode

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是 AM335x 入门套件、并使用 iptables 规则通过 eth0实现了 eth1 Get 网络的机制、因为我必须使用双 Mac 模式。

我还尝试了开关模式、但在开关模式下、两个以太网端口只有一个接口 eth0。 这不符合我们的要求。

我有以下问题、如下所述。

1) 1) AM335x 入门套件支持桥接模式?

2) 2)如何在 AM335x 入门套件中的两个以太网之间设置桥接模式?

3) 3)开关模式和桥接模式都相同或不相同?

谢谢、

Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用的内核版本是什么? 是否正在使用 TI SDK? 这里使用的拓扑是什么? 这是两个 CPSW 端口之间的桥接器还是另一个端口之间的桥接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    我们使用的是内核版本4.9.13。 我们在 Yocto 构建环境中使用 meta-ti 层。 我们需要在 AM335x 入门套件上的两个 eth0和 eth1端口之间设置桥接模式。

    谢谢、
    Ankit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已通知以太网专家。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    描述交换机与网桥之间区别的最佳方法是交换机在网桥处理子网之间流量的子网周围移动流量。

    TI 尚未正式发布基于4.9内核的 SDK、但我假设基本网络连接可以正常工作。

    此链接显示了如何设置桥接器。