请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 工具/软件:Linux
您好!
我使用的是 AM335x 入门套件、并使用 iptables 规则通过 eth0实现了 eth1 Get 网络的机制、因为我必须使用双 Mac 模式。
我还尝试了开关模式、但在开关模式下、两个以太网端口只有一个接口 eth0。 这不符合我们的要求。
我有以下问题、如下所述。
1) 1) AM335x 入门套件支持桥接模式?
2) 2)如何在 AM335x 入门套件中的两个以太网之间设置桥接模式?
3) 3)开关模式和桥接模式都相同或不相同?
谢谢、
Ankit