This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:手动驱动 I2C SCL

Guru**** 2606345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585780/rtos-cc2640-drive-i2c-scl-manually

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

我使用 CC26xx SDK 进行开发。  最近、我需要通过拉取 SCL 8ms 来唤醒处于睡眠模式的器件。

我快速搜索 I2CCC26XX.C、但看不到执行此操作的容易点。

我假设我可以 执行 I2C_Close、然后作为 GPIO 打开、然后再次打开 I2C_open。

想知道有什么快速的方法来实现它吗??

感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想、您可以使用所需的任何 IO 实现自己的协议、然后通过 IO 将器件从睡眠状态唤醒、而不是在 SCL 上使用唤醒功能。