请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 工具/软件:TI-RTOS
我使用 CC26xx SDK 进行开发。 最近、我需要通过拉取 SCL 8ms 来唤醒处于睡眠模式的器件。
我快速搜索 I2CCC26XX.C、但看不到执行此操作的容易点。
我假设我可以 执行 I2C_Close、然后作为 GPIO 打开、然后再次打开 I2C_open。
想知道有什么快速的方法来实现它吗??
感谢您的建议