This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法安装 eMMC 引导分区

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585803/not-able-to-mount-emmc-boot-partition

您好,  

我正在使用 BeagleBone 并通过 eMMC 引导 Linux

我可以在/dev/dev 下看到4个分区  

root@BeagleBone:/# mount /dev/mmcblk0
mmcblk0 mmcblk0boot0 mmcblk0boot1 mmcblk0p1 mmcblk0p2

我可以毫无  问题地安装 mmcblk0p1 mmcblk0p2  


但我无法安装 mmcblk0boot1或 mmcblk0boot0。 。 为什么?

我得到以下误差

root@BeagleBone:/# mount /dev/mmcblk0boot0 /mnt/boot0


安装:/dev/mmcblk0boot0具有写保护、只读安装
[135.922967] F2FS-FS (mmcblk0boot0):找不到有效的 F2FS 文件系统
mount:错误的 fs 类型、错误选项、/dev/mmcblk0boot0上错误的超级块、
代码页或助手程序缺失或其它错误

在某些情况下,系统日志中会显示有用的信息-请尝试
dmesg | tail 左右。

 

谢谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    该分区上没有有效的 F2FS 文件系统。

    此致、
    Kemal