请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好,
我正在使用 BeagleBone 并通过 eMMC 引导 Linux
我可以在/dev/dev 下看到4个分区
root@BeagleBone:/# mount /dev/mmcblk0
mmcblk0 mmcblk0boot0 mmcblk0boot1 mmcblk0p1 mmcblk0p2
我可以毫无 问题地安装 mmcblk0p1 mmcblk0p2
但我无法安装 mmcblk0boot1或 mmcblk0boot0。 。 为什么?
我得到以下误差
root@BeagleBone:/# mount /dev/mmcblk0boot0 /mnt/boot0
安装:/dev/mmcblk0boot0具有写保护、只读安装
[135.922967] F2FS-FS (mmcblk0boot0):找不到有效的 F2FS 文件系统
mount:错误的 fs 类型、错误选项、/dev/mmcblk0boot0上错误的超级块、
代码页或助手程序缺失或其它错误
在某些情况下,系统日志中会显示有用的信息-请尝试
dmesg | tail 左右。
谢谢
Kiran