请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
我们的命令: filevpedisplay 2.YUV 1920 1080 nv12 1920 1080 nv12 0 0 0 0 0 0 0 -s 26:1920x1080
我们已经测试了程序 filevpedisplaya、 它通常可以从文件中读取视频并进行显示。 现在、我们要将图像处理过程添加到程序中、 但我们不知道 图像的 Y、U、V 分量存储在何处。 首先、我们认为 Y 分量存储在变量 srcBuffers[index]和 U 中、V 分量 存储在变量 srcBuffers_uV[index]中、因此我们仅取出 Y 分量 、然后发出以显示。 但是、我们发现显示 效果与以前相同、 而不是灰阶图像。 我们想问如何提取图像的 Y、U、V 分量。