This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:程序问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585738/linux-procedural-issues

工具/软件:Linux

我们的命令: filevpedisplay 2.YUV 1920 1080 nv12 1920 1080 nv12 0 0 0 0 0 0 0 -s 26:1920x1080

我们已经测试了程序 filevpedisplaya、 它通常可以从文件中读取视频并进行显示。 现在、我们要将图像处理过程添加到程序中、 但我们不知道 图像的 Y、U、V 分量存储在何处。 首先、我们认为 Y 分量存储在变量 srcBuffers[index]和 U 中、V 分量 存储在变量 srcBuffers_uV[index]中、因此我们仅取出 Y 分量 、然后发出以显示。 但是、我们发现显示 效果与以前相同、 而不是灰阶图像。 我们想问如何提取图像的 Y、U、V 分量。

附件是我们修改后的 program.e2e.ti.com/.../0385.omapdrmtest.zip