This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:SPI 闪存 IDX/OFFSET

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615721/66ak2l06-spi-flash-idx-offset

器件型号:66AK2L06

您好!

我对 BOOTMODE[10:12]设置感到困惑。 如果我将 GPIO[13:11]连接到3'b001、根据数据表、这表示偏移量从0x2000开始、即我们需要从0x2000开始对 SPI 闪存进行编程。

地址0x0 - 0x2000在闪存中、我们是否需要将参数表数据编程到该位置?

在我们的定制板上、如果我们将 GPIO[13:11]连接 到'000并在偏移量0x0处对 SPI 闪存进行编程、我们就能够启动。

但我们将 GPIO[13:11]设置为"001 "、并在偏移量0x2000处对 SPI 闪存进行编程、但无法启动。

谢谢、

KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、此问题是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能回答这个问题吗?