请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:66AK2L06 您好!
我对 BOOTMODE[10:12]设置感到困惑。 如果我将 GPIO[13:11]连接到3'b001、根据数据表、这表示偏移量从0x2000开始、即我们需要从0x2000开始对 SPI 闪存进行编程。
地址0x0 - 0x2000在闪存中、我们是否需要将参数表数据编程到该位置?
在我们的定制板上、如果我们将 GPIO[13:11]连接 到'000并在偏移量0x0处对 SPI 闪存进行编程、我们就能够启动。
但我们将 GPIO[13:11]设置为"001 "、并在偏移量0x2000处对 SPI 闪存进行编程、但无法启动。
谢谢、
KS