This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM437X:USB 引导

Guru**** 2582155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617428/linux-processor-sdk-am437x-usb-boot

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X

工具/软件:Linux

您好!

我已将 AM437x GP EVM 连接到 Linux PC。 我的 Linux PC 是 Ubuntu 16.04。 USB 引导时、它会发生变化。  

 Linux PC 报告 RNDIS 初始化失败。 我在 Ubuntu 14.04和最新的17.04上试用了它、结果相同。

我想检查 Linux Ubuntu 14.04或16.04是否已用于测试 USB 引导? 我在多个 Ubuntu 发行版上尝试了 USB 引导

相同的结果。 任何人能否共享其 Linux 设置详细信息或已测试 USB 引导的主机环境。

感谢你的帮助。

主机上的 Linux 引导消息

[28103.748275] USB 2-3:使用 xhci_hcd 的全新全速 USB 器件编号29
[28103.888915] USB 2-3:未以最高速度运行;连接到高速集线器
[28103.890316] USB 2-3:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=6142
[28103.890321] USB 2-3:新 USB 器件字符串:MFR=33、Product=37、SerialNumber=0
[28103.890324] USB 2-3:产品:AM43xx1.2
[28103.890327] USB 2-3:制造商:德州仪器
[28109.008534] RNDIS_HOST 2-3:1.0:RNDIS 初始化失败、-110
[28109.008553] RNDIS_HOST:2-3:1.0的探测器失败、错误-110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否查看过此文档 :processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 但我们看到的问题是 Ubuntu 14.04、16.04和17.04。
    我们将板连接到主机 PC。 我们得到误差

    [28109.008534] RNDIS_HOST 2-3:1.0:RNDIS 初始化失败、-110
    [28109.008553] RNDIS_HOST:2-3:1.0的探测器失败、错误-110

    此外、我是否需要主机 PC 上的任何新软件包/变通办法来使 RNDIS 正常工作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sriram、

    我使用了12.04和14.04、并且不记得为使其正常工作而采取的任何其他步骤。 很明显、要使整个过程正常工作、您需要一台 DHCP 服务器和 TFTP 服务器、但您看到的问题级别似乎低于此级别。 我没有看到这个问题、我也不记得需要任何额外的封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需为以后查找此内容的任何人添加更多详细信息。 Ubuntu 16.04已确认此问题、但内核版本3.13.0-128-generic 的 Ubuntu 14.04似乎可以正常工作。 AM437x 与用于 RNDIS 的更高版本 Linux 主机驱动程序之间似乎存在一些不兼容性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有人发现这一点并对可能的解决方案感兴趣、请参阅以下文章:

    e2e.ti.com/.../2321572