工具/软件:Linux
您好!
我已将 AM437x GP EVM 连接到 Linux PC。 我的 Linux PC 是 Ubuntu 16.04。 USB 引导时、它会发生变化。
Linux PC 报告 RNDIS 初始化失败。 我在 Ubuntu 14.04和最新的17.04上试用了它、结果相同。
我想检查 Linux Ubuntu 14.04或16.04是否已用于测试 USB 引导? 我在多个 Ubuntu 发行版上尝试了 USB 引导
相同的结果。 任何人能否共享其 Linux 设置详细信息或已测试 USB 引导的主机环境。
感谢你的帮助。
主机上的 Linux 引导消息
[28103.748275] USB 2-3:使用 xhci_hcd 的全新全速 USB 器件编号29
[28103.888915] USB 2-3:未以最高速度运行;连接到高速集线器
[28103.890316] USB 2-3:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=6142
[28103.890321] USB 2-3:新 USB 器件字符串:MFR=33、Product=37、SerialNumber=0
[28103.890324] USB 2-3:产品:AM43xx1.2
[28103.890327] USB 2-3:制造商:德州仪器
[28109.008534] RNDIS_HOST 2-3:1.0:RNDIS 初始化失败、-110
[28109.008553] RNDIS_HOST:2-3:1.0的探测器失败、错误-110