This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2G:SoC 复位故障

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620509/evmk2g-soc-reset-failure

器件型号:EVMK2G

大家好、我正在尝试在 EVMK2G 评估板上运行快速入门演示。 我收到消息"SOC 重置失败"、而不是 IP 地址。电路板的消息和序列号显示在随附的图片中。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您在哪个点看到 SoC 复位故障消息? 您是在电路板上电后、还是第一次看到引导完成消息、然后看到 SoC 复位故障?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就在上电后。 我没有看到引导完成消息、但它可能移动得太快。 以下是该序列的视频:

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_small.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我看到了。  您能否共享 BCM 日志、您应该能够从 USB 串行端口(在 sdcard 插槽旁边)获取它、它应该是/dev/ttyUSB1.  


    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们感谢您为向我们提供详细信息所做的努力。 这在您的 EVM 上似乎存在电源定序问题。 如果您连接 UART miniUSB 电缆并将 SW12切换至 OFF 位置、则应该会看到 EVM 与 PC 之间的2个串行连接。 其中一个是 SOC UART、另一个是 BMC UART。 将两个串行连接配置为115.2kbps。

    BMC UART 具有类似这样的命令提示符、
    BMC>

    如果没有看到任何内容,请按 Enter 键。 现在重新引导主板以提供主板显示器控制器(BMC)所见的电源序列日志。

    您可以通过重新连接电源线或在 BMC 命令提示符下键入以下命令来重置主板。

    重新启动 POR  

    我还向 EVM 团队报告了这一点、以便他们能够提供自己的意见。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我插入了 miniUSB 电缆、电路板已正确启动。 即使在拔下电缆并重新启动后、我仍然能够运行演示。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题再次发生。 我已按要求附加日志:
    BMC>重新引导 POR
    BMC>[00:02:21] BMC>完全重置 BMC>开始
    BMC>[00:02:21] BMC> SOC RST in BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC>完全重置 BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC> POR BMC>开始
    BMC>[00:02:21] BMC> SOC RST in BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC> POR BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC> SOC 电源停止 BMC>开始
    BMC>[00:02:21] BMC> SOC 电源停止 BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC> SOC 电源启动 BMC>开始
    BMC>[00:02:21] BMC> PMIC Init BMC>开始
    BMC>[00:02:21] BMC> PMIC Init BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC> SOC 电源启动 BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC>设置时钟生成
    BMC>[00:02:21] BMC>时钟源:内部
    BMC>[00:02:21] BMC> ClkGen Start BMC> Begin
    BMC>[00:02:21] BMC> ClkGen Start BMC>完成
    BMC>[00:02:21] BMC>CDCM ClkGen Start BMC>开始
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器0…… 0x0045、得到0x0045BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器1 ... 0x0000、得到0x0000BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器2 ... 0x0018、得到0x0018BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器3 ... 0x00F9、得到0x00F9BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器4 ... 0x30EF、GOT 0x30EFBMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器5 ... 0x0001、GOT 0x0001BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器6 ... 0x0018、得到0x0018BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器7…… 0x0122、GOT 0x0122BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器8…… 0x0004、得到0x0004BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器9…… 0x4002、得到0x4002BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器10 ... 0x0180、GOT 0x0180BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器11 ... 0x0000、得到0x0000BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器12…… 0x40D2、得到0x40D2BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器13…… 0x0180、GOT 0x0180BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器14…… 0x0000、得到0x0000BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器15…… 0x0002、得到0x0002BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器16…… 0x0010、得到0x0010BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器17…… 0x0000、得到0x0000BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器18…… 0x001B、得到0x001BBMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器19 ... 0x0040、得到0x0040BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在测试时钟1的寄存器20 ... 0x0000、得到0x0000BMC> 通过。
    BMC>[00:02:21] BMC>正在读取时钟1的寄存器21…… 0x0005
    BMC>[00:02:21] BMC>正在读取时钟1的寄存器21…… 0x0001
    BMC>[00:02:21] BMC>已通过
    BMC>[00:02:21] BMC>CDCM ClkGen Start BMC>完成
    BMC>[00:02:23] BMC>完全重置 BMC>开始
    BMC>[00:02:23] BMC> SOC RST in BMC>完成
    BMC>[00:02:23] BMC>完全重置 BMC>完成
    BMC>[00:02:23] BMC> HWDBG 设置为“开”,EVM 设置现在将停止。
    BMC>[00:02:23] BMC>要更改此行为,请使用 hwdbg 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到复位状态 LED 的一些奇怪行为。 请注意它是如何打开昏暗的、然后逐渐增加亮度的。

    e2e.ti.com/.../tistateled.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认您使用的是12V 和7A 电源、并且没有与电源相关的问题? 您是否有另一个12V 电源可用于 EVM?

    我已在 EVM 硬件团队中进行了沟通、以评论和提供后续步骤。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了此处指定的12V 5A 电源: processors.wiki.ti.com/.../66AK2G02_GP_EVM_Hardware_Setup

    我还尝试了一个容量为10A 的工作台电源。 两者的结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此帖子、因为我们正在离线跟踪 RMA 流程。