This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TIDL 器件转换器工具异常导出运算放大器;显示错误、将程序从 Caffe 转换为 tidl

Guru**** 2573705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618483/tda2evm5777-tidl-device-translator-tool-excute-abnormally-show-error-which-translate-program-from-caffe-to-tidl

器件型号:TDA2EVM5777

我将器件转换工具的二进制文件用作中 TIDL 源代码发布包的一部分 并希望将程序数据从 Caffe 转换为 TIDL  

Windows 系统版本:Win10和 WIN7 (虚拟机)  

VISION_SDK_02_12_01_00 -"VISION_SDK_02_12_01_00\ti_componations]算法编解码器\REL.00.05.00.00\modules\ti_dl\utils\caffeImport\tidl_caffeImport.out.exe"

执行管理命令行:tidl_caffeImport.exe ..\test\testvecs\input\seg.net.prototxt ..\test\testvecs\input\seg.net.caffemode ..\test\testvecs\config\tidl_net_seg.bin ..\test\testvecs\config\tidl_pams_seg.bin

n`t "程序无法启动、因为计算机中缺少 MSVCP110D.dll。

然后、我下载 MSVCP110D.dll 和 MSVCR110D.dll、并将这两个.dll 放入 我的 C:\Windows\SysWOW64文件夹中。

仍然显示错误“The application was unable o start correctly (0xc000007b)"。

已安装所有类型的 Microsoft VC &.NET 并安装 directX9.0C,win10默认 DirectX12。

接下来我需要做什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否检查此处建议的任何内容是否可以帮助您:
    www.drivereasy.com/.../

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了你的建议,但似乎还不起作用。 顺便说一下、我做其他事情、但仍然不工作。

    中的程序   VISION_SDK_02_12_01_00\ti_components 算法编解码器\REL.00.05.00.00\modules\ti_dl\utils\caffeImport\tidl_caffeImport.out.exe e2e.ti.com/.../6087.caffeImport.rar

    1->restart 2->run as administrator 3->run as compatable mode (以管理员身份运行3->run 作为兼容模式运行)。 4->检查 Microsoft .NET 安装。 5->更新 DirectX。

    n`t ->首先,exc可爱 的"tidl_caffeImport.out.exe"显示“程序无法启动,因为计算机中缺少 MSVCP110D.dll,然后我下载.dll (msvcp110d.dll 和 msvcr110d.dll,并将其放入 C:\windows\SysWOW64并尝试注册)

    7->步骤6后 ,exc可爱 的"tidl_caffeImport.out.exe"仍将显示 “应用程序无法正确启动(0xc000007b)"

    我按照 TI tidl 介质说明操作、就像以下介质一样:  

    在该介质中、它告诉 TI 为 器件转换工具提供二进制文件、作为 TIDL 源代码发布包的一部分。  

    我使用 win10和 Win7 (vitual 机器)、两者都存在此问题。

    请帮助我并再次检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在该媒体中进行了介绍、  

    e2e.ti.com/.../TIDL_5F00_101.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题将转发给 TIDL 专家
    此致
    露西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入工具是使用 Visual Studio 编译器版本11.0 (VS Express 版本2012)构建的。 如果您已在 PC 中安装此工具、预构建的工具将正常工作。 如果您有任何其他版本的 Visual Studio、同一文件夹中提供的源代码可用于使用您的编译器版本构建工具。

    BTW、请转至最新版本的 TIDL 版本(00.07)

    谢谢、此致、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kumar

    我想翻译经过咖啡因-阻尼托训练的结果。仍然可能显示错误。

    此计划是否需要编译器?  此错误显示"D:protobuf"环境程序故障转移器。  

    要使此源代码绕过此错误、我需要什么?

    Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar

    按照您的建议、使用 VS2012构建该工具。 但是、显示了许多误差。 它来自 TI。

    1---- 开始构建:项目:ConsoleApplication1,配置:调试 Win32 ---
    1> tidl_caffeImport.cpp
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (60):错误 C2146:语法错误:标识符'XDAS_void'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (60):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (61):错误 C2146:语法错误:标识符'XDas_Bool'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (61):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDAS.h (64):错误 C2146:语法错误:标识符'XDAS_Int8'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (64):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (66):错误 C2146:语法错误:标识符'XDAS_Int16'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (66):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (67):错误 C2146:语法错误:标识符'XDAS_UINT16'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (67):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (68):错误 C2146:语法错误:标识符'XDAS_Int32'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (68):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (69):错误 C2146:语法错误:标识符'XDAS_UINT32'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDA.h (69):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (137):错误 C2146:语法错误:标识符"大小"之前缺少";"
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (137):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (138):错误 C2146:语法错误:标识符"对齐"之前缺少";"
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (138):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (171):错误 C2146:语法错误:标识符"设置"之前缺少";"
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (171):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (182):错误 C2146:语法错误:标识符"大小"之前缺少";"
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (182):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (355):错误 C2059:语法错误:'*'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (355):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (355):错误 C2143:语法错误:'*'之前缺少','
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (356):错误 C2091:函数返回函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (356):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (356):警告 C4183:'Int':缺少返回类型;假定为返回'int'的成员函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (398):错误 C2059:语法错误:'*'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (399):错误 C2091:函数返回函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (399):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (399):错误 C2556:'int (_cdecl * IALG _Fxns::::::int (void)(IALG)(iALg.h))(399):'Int)*由'Int (intraclg_return:'t (in_t)_inc (inc (inc)_t)、inc (inc (inc)_t)、inc (inc (inc)_t
    1>         c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (355):请参阅'IALG_Fxns 声明:::Int'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (399):错误 C2371:'IALG_Fxns:::Int':重新定义;不同的基本类型
    1>         c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (355):请参阅'IALG_Fxns 声明:::Int'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (399):警告 C4183:'Int':缺少返回类型;假定为返回'int'的成员函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (496):错误 C2059:语法错误:'*'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (496):错误 C2091:函数返回函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (496):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages \ti\xDAIS\ialg.h (496):错误 C2556:'int (_cdecl * IALG _Fxns:::::int (void)(IALG)(iagle_retn)(inc)(in_inc)*):'inp_inloaded (inc:t)
    1>         c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (355):请参阅'IALG_Fxns 声明:::Int'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (496):警告 C4183:'Int':缺少返回类型;假定为返回'int'的成员函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (671):错误 C2059:语法错误:'*'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (672):错误 C2091:函数返回函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (672):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages \ti\xDAIS\ialg.h (672):错误 C2556:'int (__cdecl * IALG FF_00::::integlg)(IALG)(IALG_return)*由* pinh (IAG_g_g_g_g_g_gb)处理)* puln 函数重载):'inc:'inc
    1>         c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (355):请参阅'IALG_Fxns 声明:::Int'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (672):警告 C4183:'Int':缺少返回类型;假定为返回'int'的成员函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (753):错误 C2059:语法错误:'*'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (753):错误 C2091:函数返回函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (753):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ialg.h (753):警告 C4183:'Int':缺少返回类型;假定为返回'int'的成员函数
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h(112):错误 C2065:'ivisionCacheWriteBack':未声明的标识符
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (112):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (112):错误 C2086:'int XDAS_Int32':重新定义
    1>         c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDAS.h (68):请参阅'XDAS_Int32'的声明
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (112):错误 C2143:语法错误:“”之前缺少“;”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(112):错误 C2146:语法错误:缺少')'在标识符'addr'之前
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(112):错误 C2146:语法错误:标识符'addr'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(112):错误 C2086:'int XDAS_UINT32':重新定义
    1>         c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDAS.h (69):请参阅'XDAS_UINT32'的声明
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (112):错误 C2146:语法错误:标识符“大小”之前缺少“;”
    1>         c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_componations\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\XDAS.h (69):请参阅'XDAS_UINT32'的声明
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(112):错误 C2059:语法错误:“”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h(116):错误 C2146:语法错误:标识符'cacheWriteBack'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(116):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(135):错误 C2146:语法错误:标识符'x'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (135):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(136):错误 C2146:语法错误:标识符'y'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(136):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(145):错误 C2146:语法错误:标识符'width'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(145):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (146):错误 C2146:语法错误:标识符“高度”之前缺少“;”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (146):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (154):错误 C2146:语法错误:标识符'numPoints'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (154):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h(167):错误 C2146:语法错误:标识符'width'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (167):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (171):错误 C2146:语法错误:标识符“高度”之前缺少“;”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (171):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h(201):错误 C2146:语法错误:标识符'planeType'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (201):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(203):错误 C2146:语法错误:标识符'accessMask'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (203):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(247):错误 C2146:语法错误:标识符'numPlanes'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (247):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(256):错误 C2146:语法错误:标识符'formattype'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (256):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (259):错误 C2146:语法错误:标识符'bufferId'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (259):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(273):错误 C2146:语法错误:缺少';'在标识符“已恢复”之前
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (273):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(284):错误 C2146:语法错误:标识符“大小”之前缺少“;”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(284):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(285):错误 C2146:语法错误:标识符'numBufs'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (285):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(310):错误 C2146:语法错误:标识符“大小”之前缺少“;”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(310):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h(311):错误 C2146:语法错误:标识符'subFrameInfo'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(311):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(326):错误 C2146:语法错误:标识符“大小”之前缺少“;”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(326):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(327):错误 C2146:语法错误:标识符'inFreeBufIDs'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(327):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(354):错误 C2146:语法错误:标识符'outFreeBufIDs'之前缺少';'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(354):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h(381):错误 C2146:语法错误:标识符“已恢复”之前缺少“;”
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (381):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(419):错误 C2059:语法错误:'*'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(421):错误 C2091:函数返回函数
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(421):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (421):警告 C4183:'Int':缺少返回类型;假定为返回'int'的成员函数
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h(478):错误 C2059:语法错误:'*'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (479):错误 C2091:函数返回函数
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\con\ivision.h (479):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (479):错误 C2556:'int (_cdecl * IVISION_Fxns:::int (void))(IVISION_Handle、IALG_Cmd、const IALG_Params *、IALG_Params *)*:* IVISION (void *)**、IVISON_In_Out_Incon_Inf *(*)*与"IVISON_Inout_In_Inout_Ing (*、In_In_In_In_Inout_Inout_In_In_Ing (*)不同*、In_In_Inout_In_In_Inout_Inout_In_Inout_In_In_In
    1>         c:\rel.tidl.00.07.00.00.00\con\ivision.h (419):请参阅'IVISION_Fxns 声明::Int'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (479):错误 C2371:'IVISION_Fxns:::Int':重新定义;不同的基本类型
    1>         c:\rel.tidl.00.07.00.00.00\con\ivision.h (419):请参阅'IVISION_Fxns 声明::Int'
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\common\ivision.h (479):警告 C4183:'Int':缺少返回类型;假定为返回'int'的成员函数
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_components\Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ires_common.h (127):错误 C2146:语法错误:标识符'sourceName'之前缺少';'
    1>c:\vision_sdk_02_12_01_00\ti_component \Algorithms_codecs\xDAIS_7_24_00_04\packages/ti\xDAIS\ires_common.h (127):错误 C4430:缺少类型说明符-假定为 int。 注:C++不支持 default-int
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\Caffeimport\tidl_Caffeimport.cpp (109):警告 C4244:“=”:从“双”转换为“int”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\Caffeimport\tidl_Caffeimport.cpp (113):警告 C4244:“=”:从“双”转换为“int”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (125):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“浮点”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (127):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“浮点”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (128):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“int32_t”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (144):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“浮点”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (147):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“浮点”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (148):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“浮点”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (149):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“int32_t”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (154):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (158):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (167):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (171):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (183):警告 C4244:“正在初始化”:从“双”转换为“浮点”,可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (186):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (190):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (836):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (840):警告 C4244:'=':从'double'转换为'int32_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (1238):警告 C4244:'=':从'float'转换为'int16_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (1244):警告 C4244:'=':从'float'转换到'int16_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (1375):警告 C4244:'=':从'float'转换为'int16_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (1656):警告 C4244:'=':从'float'转换为'int16_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (1662):警告 C4244:'=':从'float'转换为'int16_t',可能丢失数据
    1>c:\rel.tidl.00.07.00.00\modules\ti_utils\caffeimport\tidl_caffeimport.cpp (1805):警告 C4244:'=':从'google:::protobuf:::int64'转换为'int32_t',可能丢失数据
    =========== 构建:0成功、1失败、0最新、0跳过====

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请运行 vcvarsall.bat 以设置 VS2012所需的环境变量
    {TIDL_INSTALL_PATH}>{…\Microsoft Visual Studio 11.0\VC\vcvarsall.bat}

    并使用"ti_dl]utils\CaffeImport\文件夹中提供的 makefile 来构建工具。 更新 Makefile 中的 protobuf lib 路径

    "ti_dl]utils\CaffeImport\>gmake

    如果您遇到任何问题、请告知我们。

    塔克 和平地机、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kumar

    为什么已经构建的.exe 无法翻译从 cityscape?训练的 Caffe-jancito 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GitHub 爬行中的 Cityscapes 模型在 TIDL 00.07发布后进行了更新。 我们很快将推出 TIDL 的新版本、该版本将修复导入 repo 中所有可用模型的问题。

    谢谢、此致、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar

    很高兴听到这个消息。 何时何地可以下载新版本的 TIDL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们正朝着发布的方向努力。 将在下周发布。 可从 CDDS 或 TI.com 下载。

    谢谢、并进行了升级、

    Kumar.D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kumar

    您现在是否会发布该工具?

    可以共享一些下载 URL 或 Webstie 地址吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junze Ren、您好!

      我也面临这个问题。

    您能给我提供有关此问题的详细信息和解决方案吗?

    我已经设置了 protobuf-2.5,将 环境 vcvarsall.bat 和 gmake 设置在 caffeimport 文件夹下。

    但它仍然无法正常工作。

    请帮帮我。请提前感谢。

    此致、

    黎志颖

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Jimmy

    是否尝试安装 Visual Studio 2012?如果没有、请尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Junze Ren
    是的、我已经使用 Visual Studio 2012来构建 C:\protobuf-2.5.0\vsprojects。
    我是否错过了一些我忘记构建的东西?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这似乎是同一个问题。我看到您正在尝试转换自己的网络并显示一些错误。
    我`s 这是程序.exe 问题、只能转换自己的网络。
    TI 告诉我、他们将发布一个新版本来解决此问题。 但是、仍然没有发布。所以我们必须等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的任俊泽:
    您的意思是 TIDLOBJ.00.07.00.00版本仍然无法支持它。
    您像我一样仍然有上述问题吗?
    感谢您的建议。
    我希望今后的工作能够做到这一点。

    此致、
    黎志颖
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、`s 是这样。 版本:00.07仍然无法正常工作。
    我还尝试通过编译和编译代码修复它、但仍然失败。
    我听说一些源包可以修复、但仍然等待。
    您可以通过电子邮件将我联系起来:“rjz2013@163.com”与繁体中文或其他内容保持联系。
    谢谢。