This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:32MB QSPI 闪存访问

Guru**** 2562370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616435/am5728-32mb-qspi-flash-access

器件型号:AM5728

您好!

我们的客户在 QSPI 的 CS1中具有32MB 的 QSPI 闪存。

他们选择了存储器映射模式下的 CS1并读取 QSPI 闪存的内容、
它将如下所示。

① 0x5C000000 - 0x5CFFFFFF→CS1数据可以正常读取。
② 0x5D000000 - 0x5DFFFFFF→读取的数据与 μ ①相同。
③ 0x5E000000 - 0x5EFFFFFF→读取的数据与 μ ①相同。
④ 0x5F000000 - 0x5FFFFFFF→读取与 μ ①相同的数据。

QSPI 闪存为32M 字节、因此它们希望在 μ ②地址的16M 字节后读取数据。
是否有可以读取正确值的设置?
或者是否无需设置32MB 的访问空间?

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    它们使用基于寄存器的定制软件。

    此致、
    新义郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本例中、我看不到我们如何支持它。 他们应该参考 TI 提供的免费下载的 AM572x TRM 和 Processor SDK 源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    感谢您的快速回复。
    我们的客户似乎错误地使用寄存器控制。
    此线程已关闭、因为它已成功访问32MB。

    感谢您的各种快速响应。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    QSPI 支持的最大 MMC 是多少?

    使用 GPMC 进行 MMC 驱动的区别是什么

    使用 QSPI 进行 MMC 驱动?

    谢谢。