请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 您好!
我们的客户在 QSPI 的 CS1中具有32MB 的 QSPI 闪存。
他们选择了存储器映射模式下的 CS1并读取 QSPI 闪存的内容、
它将如下所示。
① 0x5C000000 - 0x5CFFFFFF→CS1数据可以正常读取。
② 0x5D000000 - 0x5DFFFFFF→读取的数据与 μ ①相同。
③ 0x5E000000 - 0x5EFFFFFF→读取的数据与 μ ①相同。
④ 0x5F000000 - 0x5FFFFFFF→读取与 μ ①相同的数据。
QSPI 闪存为32M 字节、因此它们希望在 μ ②地址的16M 字节后读取数据。
是否有可以读取正确值的设置?
或者是否无需设置32MB 的访问空间?
此致、
新义郎