请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
大家好、
我查看 Linux_Core_VIP_User%27s_Guide 网站、我对下面显示的支持输入像素格式感到困惑。我想知道 UYVY (UYVY_2X8)的含义、我检查5728TRM、它被描述为双独立8b 数据接口。这意味着 am5728支持两个独立的 UVY2X8?AMB 或任何其他输入流 YUV 输入、如果不是、Uyvy8_2x8的用途是什么?
如果 am5728支持 yuv16b,如何修改 VIP 配置?
也许我没有清楚地描述我的问题、抱歉、提前感谢您。