This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:VIP 输入格式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615438/linux-am5728-vip-input-formats

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

大家好、

我查看 Linux_Core_VIP_User%27s_Guide 网站、我对下面显示的支持输入像素格式感到困惑。我想知道 UYVY (UYVY_2X8)的含义、我检查5728TRM、它被描述为双独立8b 数据接口。这意味着 am5728支持两个独立的 UVY2X8?AMB 或任何其他输入流 YUV 输入、如果不是、Uyvy8_2x8的用途是什么?

如果 am5728支持 yuv16b,如何修改 VIP 配置?

也许我没有清楚地描述我的问题、抱歉、提前感谢您。