你(们)好。
关于 GPMC 总线-在下面查找说明。 总线上有4个器件、但总电容小于30pF。 谢谢!
“高达100MHz 的外部存储器时钟性能(单个设备)”
当 GPMC 上的总容性负载低于30pF 时、我应该如何阅读上述内容:
a) GPMC 仅在 GPMC 连接到单个器件…..周期时才可支持100MHz 时钟;因此、当两个或多个器件连接到不同#CSx (x = 0、1、2、3)上的 GPMC 时、最大时钟必须低于100MHz (分别为50MHz…) 任何一个#CS。
b) GPMC 可以在单芯片选择(#CS)上支持100MHz 时钟、所有连接到其他#CS 的其他器件必须设置为低于100MHz (分别为50MHz…μ s)