请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我将使用 C5505 eZdsp 和 USB STIC 音频滤波器演示。
为了测试 DMA 功能、我将 AIC3204编解码器配置为192kHz 采样率。 我确定配置正确。 我仅对左通道进行采样。
我将 Xmit_buff_size 修改为192、因此每1ms 有一个缓冲器输出。 我向编解码器 ADC 注入1 KHz 正弦波。
我注意到采样数据中有一个很大的毛刺脉冲: 最后一个采样中的缓冲器 RcvL1和 RcvL2在其他采样中具有很大的优势。
请参阅随附的图像、其中显示了使用 RcvL1的内存浏览器。
为什么会发生这种情况?
非常感谢您的参与
Paolo