This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C5505 eZdsp DMA 问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626679/c5505-ezdsp-dma-problem

您好!

我将使用 C5505 eZdsp 和 USB STIC 音频滤波器演示。

为了测试 DMA 功能、我将 AIC3204编解码器配置为192kHz 采样率。 我确定配置正确。 我仅对左通道进行采样。

我将 Xmit_buff_size 修改为192、因此每1ms 有一个缓冲器输出。 我向编解码器 ADC 注入1 KHz 正弦波。

我注意到采样数据中有一个很大的毛刺脉冲:  最后一个采样中的缓冲器 RcvL1和 RcvL2在其他采样中具有很大的优势。

请参阅随附的图像、其中显示了使用 RcvL1的内存浏览器。

为什么会发生这种情况?

非常感谢您的参与

Paolo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ...it 似乎被修改为 RcvR1[191]而不是 RcvL1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决... DMA 缓冲区配置错误。
    Paolo