This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCI6638K2K:PCIe 5.0GT/s 上的通道到通道 Rx 偏斜

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/621233/tci6638k2k-lane-to-lane-rx-skew-on-pcie-5-0gt-s

器件型号:TCI6638K2K

您好!

我的客户对 PCIe 5.0GT/s 上的通道到通道 Rx 偏斜有一些疑问

我们阅读 KeyStone II 架构串行器/解串器用户指南(SPRUHO3A.pdf)。

"10.1相关行业标准规范支持"

"KeyStone II 器件上的 PCIe 接口符合 PCI Express 基本规范修订版2.0第4章中引用的物理层规范。"

我们检查了规格、发现 LRX-SKEW 最大为8ns (= 8000ps)。

但"10.2建议的串行器/解串器 PCB 布局限制"说

"所有互补 PCIe 接收对 PCIERXN/P1:0应分配给一个单独的网类别、其中所有接收对之间的路由偏差不应大于100ps。 (完整链路预算为2UI+500ps、因此如果完成额外的系统分析、通道间偏差可能更大。)"。

1) 1)用户指南上的100ps 值比 PCI Spec 2.0上的8ns 更严格。 请告诉我们如何测量该条件吗?

2) 2)  我们在 PCIe 规范2.0的 LRX-SKEW 中找不到值"2UI+500ps"。 我们在 LTX 偏斜和2.5GT/s 中找到了"2UI+500ps" 请告诉我们如何获得值"2UI+500ps"吗? 这是仿真结果吗?

此致、

Ohhashi 女士

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohhashi、您好!

    我已将此事转发给 PCIe 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你有更新吗?

    此致、
    Ohhashi 女士
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请输入任何更新吗?

    此致、
    Ohhashi 女士