This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:有关共享存储器使用情况的问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626190/rtos-am5728-question-about-shared-memory-usage

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

我的一位客户希望了解 DSP、ARM 和 PCIe 之间的 IPC。
其概念如下所示:  
他们评估了基于 ARM MPU 的 PCIe EP 和 RC 控制。  
它们使用 PCIe 作为数据源、并将数据发送到 ARM。 然后、ARM 将解析的数据发送到 DSP、并将结果发送到 DSP -> ARM -> PCIe。
他们希望使用 OCMC_RAM2和 RAM3作为每个 PCIe-ARM 和 ARM-DSP 的共享存储器。
他们希望在每个 RAM2和 RAM3区域使用512KB、并需要最大性能。

您能否告知您是否有示例可以高效地启动 IPC 通信?

谢谢你。
B.R.
赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不完全理解您的数据路径。 以下是正确的吗?
    - ARM 通过 PCIe 接收到的数据
    ARM 解析数据并将其发送到 DSP
    - DSP 处理数据并将其发送回 ARM
    ARM 通过 PCIe 将其发送出去

    "他们希望使用 OCMC_RAM2和 RAM3作为每个 PCIe-ARM 和 ARM-DSP 的共享内存。"=========== > OCMC_RAM3我知道这是 ARM 和 DSP 共享的。 PCIe 和 ARM 之间共享 OCMC_RAM2意味着什么? 您是说使用此区域接收来自 PCIe 的数据还是发送到 PCIe?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    [引用 user="lding"]

    我不完全理解您的数据路径。 以下是正确的吗?
    - ARM 通过 PCIe 接收到的数据
    ARM 解析数据并将其发送到 DSP
    - DSP 处理数据并将其发送回 ARM
    ARM 通过 PCIe 将其发送出去  

    [/报价]

    是的、您描述的数据路径是正确的。

    [引用 user="lding"]他们希望使用 OCMC_RAM2和 RAM3作为每个 PCE-ARM 和 ARM-DSP 的共享存储器。"========== > OCMC_RAM3我知道这是 ARM 和 DSP 共享的。 PCIe 和 ARM 之间共享 OCMC_RAM2意味着什么? 您是说使用此区域接收来自 PCIe 的数据还是发送到 PCIe?

    是的。

    对于性能方式、请分享示例源代码吗?
    如果您有、您是否会共享 AM5728的 IPC 延迟测量文档?

    谢谢
    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您提供的信息! 我在 IPC 专家中就这些问题进行了调查。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欧内斯特

    您可以在 IPC_3_x/examples/DRA7XX_Linux_elf 或 DRA7XX_BIOS_elf 中找到 IPC ex02_MessageQ 示例、具体取决于主机 ARM 操作系统、它演示了 ARM 和 DSP 之间的数据传输。

    有关 IPC 基准测试、请参阅 processors.wiki.ti.com/.../IPC_BenchMarking

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    有关您指导的 Message Q IPC 基准链接、
    我需要检查 TI-RTOS 的基准测试、因为链接适用于 Linux、Android 和 QNX、而我的客户仅使用 TI-RTOS。

    此致、
    欧内斯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest、您好!

    对于 TI-RTOS 上的 IPC 基准测试、客户基本上需要移植基准 Linux 主机应用 IPC_3_x/linux/src/tests/MessageQBench.c
    参考 IPC_3_x/examples/DRA7XX_BIOS_elf/ex02_MessageQ/host。
    从站侧二进制文件与基准测试 wiki 中所示相同:从站侧二进制文件(MessageQ_single.x) )、位于$(IPC_ROOT)/packages/ti/ipc/tests/bin 中 目录。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    我了解到需要在 Linux 上移植 IPC 基准测试。

    但我对我的初始问题还有另外一个问题。
    1.对于 OCMC_RAM2和 OCMC_RAM3区域、是否可以同时执行以下操作?
    - ARM 读取/写入 OCMC_RAM2操作和 DSP 读取/写入 OCMC_RAM3操作?
    2.当我看到"TDAxx Vision SDK 软件架构概述"文档时、会显示"IPC 性能"、该性能测量每个内核的延迟。
    AM5728是否具有类似的性能数据?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欧内斯特

    1. OCMC_RAM2和 OCMC_RAM3区域与单独的内存控制器关联并连接到 L3互连、请参阅 TRM 中的图14-1互连概述。 从 ARM 访问 OCMC_RAM2和从 DSP 访问 OCMC_RAM3没有冲突。

    2.运行 RTOS 的每个内核没有 IPC 标记数据。 由于 TDAxx 和 AM572x 的 IPC 软件包相同、因此让我检查 VisionSDK 团队是否已将基准测试代码放入外部存储库中。

    此致、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欧内斯特

    TDAxx Vision SDK 软件架构概述中显示的 IPC 基准测试是在所有运行 RTOS 的内核中收集的、但基准测试代码不是公开提供的。

    此致、
    Garrett