This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:超链接通道交换

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625326/66ak2h14-hyperlink-lane-swapping

器件型号:66AK2H14

您好!

我正在两个66AK2H14器件之间连接超链接。 在 K2H SERDES 用户指南( SPRUHO3A)的超链接部分中提到:  

可交换超链接通道以简化路由。 必须保持差分配对。

 


 这是否意味着我可以将一个器件的任何 TX 线路连接到另一个器件的任何 RX?  

但 TXP 必须连接到任何 RXP、TXN 必须连接到任何 RXN。 如果我的理解有误、请改正。

谢谢、此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Madhu、

    这一个问题已被多次回答、但让我再试一次。  

    1) 1)所有超链接信号都必须路由并连接差分信号。 任何接收对的 P 和 N 信号都必须连接到发送对的 P 和 N、反之亦然。 例如、RX1P 必须与 RX1N 差分路由到。  目的必须是一个传输对、以便有效连接为 TX2P&N 您无法将 RX1P 和 RX1N 连接至 TX2P 和 TX3N。

    2) 2) P 和 N 连接可以交换、因此在上面的示例中、将 RX1P 和 RX1N 连接到 TX2P 和 TX2N 或 TX2N 和 TX2P 是有效的。

    3) 3)所有四个通道都必须连接、无论您计划使用多少个通道。  

    4) 4)差分 RX 对可连接到任何 TX 对以简化布线。 这条规则有一条警告。 如果您打算使用单通道节能模式、则必须将 RX0和 TX0从第一部分连接到第二部分的 TX0和 RX0。 其余通道可以交换、但第一个通道必须连接在一起。

    支持单通道低功耗模式的有效连接示例如下所示。

    此致、

    Bill  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    这种交换是否在 K2H EVM 中进行了测试?

    我之所以提出这个问题、是因为我想知道是否使用了换用、K2H RTOS SDK 中是否需要进行任何修改。

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、
    已使用 K2H 器件测试交换。 在超链接 IP 级别检测到并容纳该内容、因此无需软件干预。
    此致、
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    SRIO 线路是否可以交换?

    谢谢、此致、

    Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madhu、
    SRIO 线路不能以相同的方式交换。
    此致、Bill