您好!
我正在两个66AK2H14器件之间连接超链接。 在 K2H SERDES 用户指南( SPRUHO3A)的超链接部分中提到:
可交换超链接通道以简化路由。 必须保持差分配对。
这是否意味着我可以将一个器件的任何 TX 线路连接到另一个器件的任何 RX?
但 TXP 必须连接到任何 RXP、TXN 必须连接到任何 RXN。 如果我的理解有误、请改正。
谢谢、此致、
Madhu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在两个66AK2H14器件之间连接超链接。 在 K2H SERDES 用户指南( SPRUHO3A)的超链接部分中提到:
可交换超链接通道以简化路由。 必须保持差分配对。
这是否意味着我可以将一个器件的任何 TX 线路连接到另一个器件的任何 RX?
但 TXP 必须连接到任何 RXP、TXN 必须连接到任何 RXN。 如果我的理解有误、请改正。
谢谢、此致、
Madhu
您好、Madhu、
这一个问题已被多次回答、但让我再试一次。
1) 1)所有超链接信号都必须路由并连接差分信号。 任何接收对的 P 和 N 信号都必须连接到发送对的 P 和 N、反之亦然。 例如、RX1P 必须与 RX1N 差分路由到。 目的必须是一个传输对、以便有效连接为 TX2P&N 您无法将 RX1P 和 RX1N 连接至 TX2P 和 TX3N。
2) 2) P 和 N 连接可以交换、因此在上面的示例中、将 RX1P 和 RX1N 连接到 TX2P 和 TX2N 或 TX2N 和 TX2P 是有效的。
3) 3)所有四个通道都必须连接、无论您计划使用多少个通道。
4) 4)差分 RX 对可连接到任何 TX 对以简化布线。 这条规则有一条警告。 如果您打算使用单通道节能模式、则必须将 RX0和 TX0从第一部分连接到第二部分的 TX0和 RX0。 其余通道可以交换、但第一个通道必须连接在一起。
支持单通道低功耗模式的有效连接示例如下所示。
此致、
Bill