请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 Thread 中讨论的其他器件:闪存编程器
工具/软件:Linux
大家好
我们的定制板使用 Micron MT29F1G08ABAEAWP (1G Nand FLASH)、现在我们将进行介绍
工厂生产状态。
工厂使用闪存编程器将固件编程到我提供的 nand-flash、
因此、我需要自己在固件中写入备用数据(备用区域)。 我找到了一个名为'bin2nand' CAN 的工具
请执行此操作!
我的问题是如何在没有 GPMC 的情况下计算 Nand ECC? NAND 配置为 BCH8硬件 ECC 计算、
这意味着我需要通过 GPMC 获取 BCH 结果、但是... 不能
和建议?
谢谢!