This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:用于工厂编程的 NAND ECC 计算器

Guru**** 2583365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624219/linux-am3352-nand-ecc-calculator-for-factory-programming

器件型号:AM3352
Thread 中讨论的其他器件:闪存编程器

工具/软件:Linux

大家好

我们的定制板使用 Micron MT29F1G08ABAEAWP (1G Nand FLASH)、现在我们将进行介绍  
工厂生产状态。

工厂使用闪存编程器将固件编程到我提供的 nand-flash、
因此、我需要自己在固件中写入备用数据(备用区域)。 我找到了一个名为'bin2nand' CAN 的工具
请执行此操作!

我的问题是如何在没有 GPMC 的情况下计算 Nand ECC? NAND 配置为 BCH8硬件 ECC 计算、
这意味着我需要通过 GPMC 获取 BCH 结果、但是... 不能

我发现其他 e2e 线程讨论了但未解决的问题:  

和建议?

谢谢!
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好  

    是否有更新?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、

    很抱歉、这个问题需要很长时间。 您是否仍在寻找此解决方案? 听起来您需要 bin2nand 源代码。 这是否满足您的需求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ronb

    我从 TI 的本地 FAE 中获得了 bin2nand 源代码、并解决了这个问题

    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、

    非常好、感谢您的确认和告知我们。 祝您设计愉快!