This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:当我运行 CSL 示例时,IT#39;s 显示"初始化仿真器时出错,"

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628145/ccs-tmdx5535ezdsp-while-i-run-csl-example-it-s-shows-error-initializing-emulator

器件型号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我从您的网站购买 ezdsp5535。 当我运行示例(从 support.spectrumdigital.com/.../下载) (如"aic3204、UART 等")时,这是可以的。但是当我运行 CSL 示例(从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)"CSL_SPI_example_out,CSL_UART_damExample,etc"下载 时,它始终显示“C55xx:初始化仿真器时出错 ”,为什么会发生这种情况?

仿真器有什么问题吗?  

感谢你的帮助

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf、
    我认为仿真器没有任何问题、因为您能够从 Spectrum Digital 加载/运行示例。
    您使用的目标配置是否与使用时相同?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Lali

    感谢您的回答,我同意您的意见,仿真器没有问题。  我使用相同的目标配置。  这使我感到困惑。

    故障项目是 CSL 默认设置、它是 TI 示例。   目标配置为5505。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralf、
    此问题是否仍然存在? 您是否对仿真器尝试了以下操作?

    德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针

    Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp 板载 USB 仿真器

    Lali