请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDX5535EZDSP 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我从您的网站购买 ezdsp5535。 当我运行示例(从 support.spectrumdigital.com/.../下载) (如"aic3204、UART 等")时,这是可以的。但是当我运行 CSL 示例(从 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)"CSL_SPI_example_out,CSL_UART_damExample,etc"下载 时,它始终显示“C55xx:初始化仿真器时出错 ”,为什么会发生这种情况?
仿真器有什么问题吗?
感谢你的帮助
Ralf