This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:大约600MHz C6748

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AM5706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/627243/tms320c6748-about-600mhz-c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:IWR1642AM5706OMAPL138

您好、香榭丽舍

IWR1642具有600MHz C674x DSP 内核。 TI 是否计划发布600MHz C6748? 我认为这将是一种竞争器件。

此致、
J-Breeze

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已联系设计团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、j-Breeze
    感谢您的意见。 您是 OMAP-L1x/C674x 系列中的600MHz 器件、它的发展蓝图可能是一个有趣的补充。

    OMAPL1x/C674x 的最大性能为456MHz -尽管原始设计的目标是300MHz、但这已经是此设计的延伸目标、我们仍成功地实现了这一目标。

    除此之外的任何内容都将是一项重要的设计和验证工作。 目前没有计划探索这种事业、也没有计划在600 MHz 下使用 C674x。

    我们的 c66x DSP 系列中具有更高性能的器件、如 C6652或 AM5706 (A15+C66x)、这些器件可能会比您看到的 C6748和 OMAPL138的版本高一步、前提是它满足您感兴趣的应用的价格、功能和功率要求。 您知道的 C66x 是 C674x 的升级版、可提供100%的 DSP 代码兼容性。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukul、

    感谢您的信息。 我希望有一个具有 C66x + C674x 外设的新器件、因为 C6652比 C6748昂贵、外设与 C674x 非常不同。

    此致、
    J-Breeze