请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 主题中讨论的其他器件:IWR1642、 AM5706、 OMAPL138
您好、香榭丽舍
IWR1642具有600MHz C674x DSP 内核。 TI 是否计划发布600MHz C6748? 我认为这将是一种竞争器件。
此致、
J-Breeze
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.