This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:无法读取或写入内部 EEPROM 驱动程序 i2c-tools

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/620678/linux-processor-sdk-am335x-not-able-to-read-or-write-to-internal-eeprom-driver-i2c-tools

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好

我已从以下链接刷新了 Beagle Bone

和日志如下所示

我尝试使用 i2c 工具测试驱动程序

日志如下所示

D2 LED 指示灯熄灭、D3 LED 指示灯熄灭、D4始终过低

root@arm:/dev/#
root@arm:/dev/#
root@arm:/dev/# i2cdetect -l
I2C-2 I2C OMAP I2C 适配器 I2C 适配器
i2c-0 i2c OMAP I2C 适配器 I2C 适配
器 root@arm:/dev/# i2cdetect -R 2
错误:不支持的选项"-R"!
用法:i2cdetect [-y][-a][-q|-r] I2CBUS [第一个最后一个]
i2cdetect -F I2CBUS
i2cdetect -l
I2CBUS 是整数或 I2C 总线名称
如果提供、则首先和最后限制探测范围。
root@arm:/dev/# i2cdetect -r 2
warning! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-2。
我将探测地址范围0x03-0x77。
继续? [y/n] y
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f
00: ------------ ------------
------ 10:---------------- ------------ ------------
---- 20:------------ ------------ ------------
---- 30:------------ ------------ ------------
-- 40:-------------- ------------ ------------
---- 50:------ UU UU UU UU UU ----------
------ 60:---------------- ------------ ------------
-- 70:------------ ------
root@arm:/dev/#


root@arm:/dev/# i2cset -y 2 0x04 0xAA 0xAA w
错误:写入失败
root@arm:/dev/#
root@arm:/dev/#
root@arm:/dev/#
root@arm:/dev/# root arm:/dev/# root arm:/dev/# i2cset 2 0x04 0xAA 0xAA w
警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况!
我将写入器件文件/dev/i2c-2、芯片地址0x04、数据地址
0xAA、数据0xAA、模式字。
继续? [y/n] y
错误:写入失败
的 root@arm:/dev/#
root@arm:/dev/# i2cset 2 0x54 0x04 0xAA w
错误:无法将地址设置为0x54:设备或资源忙

无法读取和写入

和 Booting 日志如下所示

U-Boot SPL 2015.01-00001-gb2412df (2015年1月29日- 15:01:06)


U-Boot 2015.01-00001-gb2412df (2015年1月29日- 15:01:06)、编译:Jenkins-GitHub_Bootloader-Builder-105

看门狗已启用
I2C:就绪
DRAM:512 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1
使用默认环境

网络: 未设置。 正在验证第一个电子保险丝 MAC
cpsw
按任意键停止自动配置:0
GPIO:引脚53 (GPIO 53)值为1
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
GPIO:引脚54 (GPIO 54)值为1
正在检查:/uEnv.txt ...
在9ms (85.9 KiB/s)
内读取798字节 GPIO:引脚55 (GPIO 55)值是
uEnv.txt 中加载的1个环境
从 MMC 导入环境...
正在检查是否设置了 uvencmd ...
GPIO:引脚56 (GPIO 56)值为1
,正在运行 uvencmd……
在18ms (1000字节/秒)内读取21字节
在466ms (16.8MiB/s)
内读取8208736字节在62ms (866.2 KiB/s)内读取55025字节
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x7d4160 ]
###展开的设备树 blob,其大小为88000000
,使用0x88000000的 FDT blob 启动
,使用88000000的设备树,结束880106f0

启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
[0.000000] Linux 版本4.12.6-bone3 (Deepak@Deepak-VGN-N31S-W)(gcc 版本6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05))#1 Sun Au7
[0.CR] CPU:ARMv7处理器[413fc082]、ARmv72] CPU 版本
: PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]、共页:FDT:机器型号:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] CMA:在0x9d000000
[0.000000] CPU 时保留48 MIB:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:129920
[0.000000]内核命令行:console=tty0 console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4 rootwait fixrtc
[0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000000]条目高速缓存哈希表条目:65536 (顺序:6、262144字节:
32768字节) 5、131072字节)
[0.000000]内存:454768K/524288K 可用(8192K 内核代码、1003K rwdata、3752K rodata、1024K init、638K BSS、 20368K 保留)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
[0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000] 模块:bbbf800000 - bbfe00000 (6 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB)
[0.000000] 初始化:0xc0d00000 - 0xc0e00000 (1024KB)
[0.000000] .data:0xc0e00000 - 0xc0efac50 (1004KB)
[0.000000] .bss:0xc0f03b6c - 0xc0fa3524 (639 KB)
[0.000000] ftrace:在73页
中分配37138个条目[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到 INTC、具有128个中断
[0.000000] OMAP 事件源:
在000000秒24000000 [0.000000时钟源:0.000000 [0.000000 32位、24MHz、分辨率41ns、每89478484971ns [
0.000026]进行换行时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[ 0.000035] OMAP

虚拟源:24000000 Hz [ 0.000530] SOURCE:0xFFFFFFFF 0.0083x 0:未
找到与控制台颜色匹配
的[0.00083][时钟源:0.0083] 您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'
[ 0.001307]所取代,这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.001324]更新您的内核命令行。
[0.001352]校准延迟环路... 995.32 BogoMips (lpj=1990656)
[ 0.019294] pid_max:默认值:32768最小值:301
[ 0.019544]安全框架已初始
化[ 0.019571] Yama:正在注意。
[0.019614] AppArmor:AppArmor 被引导时间参数
[0.019793]安装高速缓存散列表条目禁用:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.019819]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.020572] CPU:测试写入缓冲区一致性: OK
[0.021183]为0x80100000 - 0x80100054
[0.023709] EFI 服务设置静态标识映射将不可用。
[0.025173] devtmpfs:已初始
化[0.037628] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构3第30部分版本 c rev 3
[0.038015]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[ 0.038061] Xfutex:0.2472字节:0472bytex 1:
测量软件校验和速度
[0.079264] arm4regs:1223.000 MB/秒
[0.119260] 8regs :879.000 MB/秒
[0.159260] 32 regs:1056.000 MB/秒
[0.199260] NEON :1767.000 MB/秒
[0.199279] XOR:使用函数:NEON (1767.000 MB/秒)
[0.199305] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.200389] NET:注册协议系列16[0.202421]
DMA:预分配256 KiB 池用于原子协调分配
[0.214801] OMA_mod_disable g7319:dle_disable g7319
使用调速器菜单
[0.272389] OMAP GPIO 硬件版本0.1[0.284730]
无 ATAG?
[0.284744]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.359508] raid6:int32x1 gen() 240Mb/s
[0.427352] raid6:int32x1 XOR () 222Mb/s
[0.495264] raid6:int32x1 gen() 337Mb/s
[0.563351] raid6:int32x2 XOR

() 271Mb/s [0.394A/6] s/s0.63x436] raid6A:[0.376Mb/s raid64]
int32x8 gen() 345 Mb/s
[0.835302] raid6:int32x8 XOR () 231 Mb/s
[0.903266] raid6:neonx1 gen() 1464 Mb/s
[0.971266] raid6:neonx1 XOR () 284Mb/s
[1.023259] random:fast init x2[1.064]
raid6 [1.0268] raid2 x 184Mb] random [1.0268] raid2 raid2 x 18247b [1.0268] ring]

neongen x4 gen() 1943 Mb/s
[1.243262] raid6:neonx4 XOR () 1199 Mb/s
[1.311303] raid6:neonx8 gen() 1141Mb/s
[1.379314] raid6:neonx8 XOR () 561 MB/s
[1.37933] raid6:使用 eonx4算法1.43mb]
XOR () 1199 Mb/s、RMW 启用
[1.379370] raid6:使用 intx1恢复算法
[1.386103] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序
[1.389465] SCSI 子系统已初始
化[1.390050] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[1.390128] usbcore:注册的新接口驱动程序
usbcore:注册的接口驱动程序 usbcore:1.3901.208 已注册的新设备驱动程序 USB
[1.390631] OMA_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@2K00/pinmux@
@@@800/pinmux_i2c0_pins、de [1.390706] OMAP-iux4819c000:无法找到


节点 Linux v210000_pinmux_i2pinx_in2pin2c0_pin02_pinups:/ocp/l4_wkup v28000_pintrap_cc2.000_pinu28000_pinues/ pin28000_pin2800pinues/ pin2800pinues/ pin280.2pin430.2pinues/ pin430.1pin28pinues/ 1寄存
器[1.390995] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
[1.391039]已注册的 PTP 时钟支持
[1.391566] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400
[1.392534] NetLabel:正在初始
化[1.392566] NetLabel:域哈希大小= 128
[1.392583] NetSO:协议=未标记的 CIPSOv4 CALIPIPIPSEV[1.392669]
默认
情况下 NetclockLabel:不允许的流量[1.258] 切换到时钟源 Timer1
[1.501359] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[1.501484] VFS:Dquot 高速缓存哈希表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[ 1.511261] NET:注册协议系列2
[ 1.511974] TCP 建立
了绑定表条目:4096 (顺序:2、16384字节)[ TCP 哈希表条目:12041 (顺序:120) 2、16384字节)
[1.512091] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[1.512191] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[1.512221] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[1.512377] NET:注册协议系列1
[1.512836] RPC: 注册的 UNIX 套接字传输模块。
[1.512869] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[1.512886] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[1.512904] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[1.513710]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
[1.513814]硬件完善事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、5个计数器可用
[1.515503]审核:初始化 netlink 子系统(禁用)
[1.516402]审核:type=2000审核(1.514:1):State=Initialized audit_enable=0 res=1
[1.516506]工作集:timestimet_bits=1.517598_ordined [1.517] buck_order:[1.514_buck]

注册 id_resolver 密钥类型
[1.517595]注册的密钥类型 id_resolver
[1.517614]注册的密钥类型 id_legacy
[1.517643] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册...
[1.517885] fuse init (API 版本7.26)
[1.51818188] orangefs_debugfs_init:调用时带有调试掩码::none::0:[1.518383]
orangefs_init:模块版本上游加载
[1.518404] SGI XFS,其中加
载 ACL、安全属性、实时、无调试[1.523229]块层 SCSI 通用(BSG 主驱动程序245)
[1.523412]已注册 IO 调度程序 noop
[1.523434]已注册 IO 调度程序最后期限
[1.523538]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
[1.523561]已注册 IO 调度程序 mQ-deadline
[1.5235579]已注册的 IO kyber
[1.524594] pinckupkup -单44e10800.pinmux:PA f9e10800_pinmctrl 142个引脚 w26568_ipc_w26568_wipc_size [1.524456] IPC 调度程序:1.524456_w
无法获取 rproc handle
[1.527347]串行:8250/16550驱动程序、6个端口、禁用 IRQ 共享
[1.529555] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[ 2.3337760]控制台[ttyS0]启用
[ 2.344648] libphy:固定 MDIO:2.5100[2.37100] MDIO]控制台[2.4340IO:2.5100]
达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[ 2.407491] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 Phy 掩码 FFFFFFFE
[ 2.414052] DaVinci_MDIO:DT:从 phy_mask[FFFFFFFE]
更新了 phy_id[0][2.421756] libphy:4a10100k1.MDIO
:6400[10000]器件
:4a100a100701.mcf2
:10000] 溢出检查周期1250 (Jiffies)
[ 2.450900] EHCI_hcd:USB 2.0 '增强型'主机控制器(EHCI)驱动程序
[ 2.457563] EHCI-平台:EHCI 通用平台驱动程序
[ 2.462980] EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[ 2.468627] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-STORAGE
[2.4680] AM335x 驱动程序[2.435x 驱动程序47401300.usb-phy: 未找到47401300.usb-phy 电源 VCC、使用虚拟稳压
器[2.486646] IRQ:未找到/ocp/i2c@44e0b000/TPS@24的 IRQ 域!
[2.494320] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy supply VCC not found、using dummy regulator
[2.507513] musb-hdrc musb-hdrc.1:musb hrc host driver
[2.512931] musb-hdrc musb-hdmusb-hdrc musb-hddrc.1:new usb 总线 registered、assigned 总线编号1 [2.520b1]

USB device = USB d2b1、usb 设备供应商:USB d2b1:USB d2b1 USB d546b1:USB db1:USB db1 USB db1:usb 设备 MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[2.534716] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[2.539722] USB USB1:制造商:Linux 4.12.6-bone3 musb-hcd
[2.545689] USB USB1:SerialNumber: musb-hdrc.1
[2.550956] hub 1.0-USB hub
1:
2.585] USB 集线器1:检测到的集线器[2.545100] USB 集线器[2.5451.0] USB 端口[2.545] 所有鼠标通用的 PS/2鼠标设备
[2.573354] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e320.RTC 注册为 rtc0
[2.5810669] i2c /dev 条目驱动程序
[2.586204] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获取 CD GPIO
[2.66425] mmc0:仅支持读
操作[2.6778]主机模式 注册以指示 CPU 上的活动
[2.678999] hraw:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
[2.684595] mmc0:地址59b4
[2.693690]的新高速 SDHC 卡 usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[2.699362] usbhid:USB HID 内核驱动
程序[2.7038kb19] mmc0: mmc0:59b4 MS 15.0 GiB
[ 2.709506] remoteproc remoteproc0:wso_m3可用
[ 2.715057] mmcblk0:p1
[ 2.722628] NET:注册协议系列10
[ 2.728126]段路由- IPv6
[ 2.731946] mip6:移动 IPv6
[ 2.734958]
注册协议[2.743958] gmsps:注册协议类型[2.743817]
MPLS GSO 支持
[2.747778] OMAP-VOLTGE_LAGE_INIT:未添加电压驱动程序支持
[2.754360]支持 ThumbEE CPU 扩展。
[2.758718]注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[2.764251]注册的任务统计程序版本1
[2.768542] zswap:使用池 lso/zbud 加载
[2.774379] Btrfs 加载、CRC32C=CRC32C-IMA [2.779078]通用
:未找到 TPM 芯片、激活 TPM-BYPASS! (RC=-19)
[2.789630] mmc1:位于地址0001
[2.796591] mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.66 GiB
[ 2.801474] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 1.00 mc1
mc1 mc4 (2.80766] mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mbl1 mc1 mc1 mc1 mb:mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mb

tps65217_pwer_but as /devices/platform/ocp/44e0b000.i2c/i2c-0/0-0024/tps65217-pwrbutton/input/input0
[2.841420] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
[2.847149] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写
[2.975515] tda998x 0-0070:找到 TDA78]
tdm bounded tdm 2.9978](2.9978] tdm bounds v9978] tdm v8002)[2.9967000[2.9967800]
支持 tdm bounds [2.9978]缓存[2.998bounds v800] tdm bounds [2.9978] tdm bound
[2.993436][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
[2.999634][DRM]找不到任何 CRTC 或大小-变为1024x768
[ 3.018900]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备128x48
[ 3.31184] tilcdc 4830e000。LCDC:fb0:帧缓冲器设备
[ 3.037398][DRM]对于4830eDC 44000、初始化的 tilcdc 1.0.0 1205 [ 3.0242c.iDC]
400kHz 时的总线0 rev0.11
[3.052028] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[3.059409] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[3.066702] at24 2-0056:32768 24c256 EEPROM、
3.0757字节/写入[3.024c256 EEPROM] 32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[3.081030] omap_i2c 4819c000.i2c:总线2版本0.11、100kHz
[ 3.087667]
proc Remoteproc Remoteproc 0:加电 wm3_m3 [3.093080] removelkup remotelk 0:引导固件 AM335x-pm-remotelpm-firmc.1023] wm3_w8224_remotelfuel_w1024_welf_welf_w8224]

CM3固件版本= 0x192
[ 3.119724] bon_capemgr bon_capemgr:底板:'A335BNLT、00C0、2315BBBK2432'
[ 3.127108] bon_capemgr bone bone bone bone bone bone mgr=ti、beaglegr -#slots=4
[3.162376_capemgr:
未
找到 bone bone bone bone bone bone bonemgr:#24gr:#24gr:#24gr:#186_bone bone bone bone bone bone bonbonemgr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr:
# 插槽#3:未找到 Cape
[3.266796] bon_capemgr bon_capemgr:已初始化确定。
[3.278435] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801)
[3.289729] of _CFS_init
[ 3.294776] of _CFS_init:OK
[ 3.304022] EXT4-FS (mmcblk0p1):INFO:仅
需在 EX3100kfs (3.3040p1) EXt4)恢复期间启用
[ 3.3040p1 mmc1] EXt4-fs (mmcblk1] EXt4-fs (mmcblk3ble0p1)[ 3.30p3k1] EX3.3k1] EX3k1] EX3k1[3.3kfs)[仅需在文件系统恢复[ 3.30p3mc100p
已装入的文件系统具有已排序的数据模式。 opts:(null)
[ 3.959504] VFS:在设备179:1上安装根(ext4文件系统)只读。
[3.973855] devtmpfs:mounted
[3.982490]释放未使用的内核内存:1024K
[4.344360] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。
[4.454309] IP_Tables:(c) 2000-2006 Netfilter 核心小组
[4.488284] systemd[1]:systemd 232在系统模式下运行。 (+PAM +audit +SELinux +IMA +AppArmor +smack +sysvinit +utmp +LIBCRYPTS)
[4.512579] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM。

欢迎使用 Debian GNU/Linux 9 (Stretch)!

[4.538415] systemd[1]:将主机名设置为 。
[5.079158] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[5.106719] systemd[1]:设置自动挂载任意可执行文件格式文件系统自动挂载点。
[确定]设置自动挂载任意 Executables…rmats 文件系统自动挂载点。
[5.133748] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[确定]侦听 Syslog 套接字。
[5.153843] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
[确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[5.174477] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[确定]已创建切片系统切片。
[5.194363] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
[确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[5.213982] systemd[1]:侦听日志审计套接字。
[确定]收听日志审计套接字。
[确定]收听日志套接字。
正在启动加载内核模块...
正在启动日记账服务...
[确定]已创建层用户和会话层。
正在安装调试文件系统...
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]已创建片 system-Getty.slice。
[确定]已达到目标交换。
正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表...
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 fsck 到 fsck 通信插槽。
正在启动根设备上的文件系统检查...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[确定]已达到目标加密卷。
[确定]已到达目标路径。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[确定]已到达目标层面。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[确定]已安装调试文件系统。
[确定]已启动日志服务。
[确定]已开始加载内核模块。
[ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
[确定]已启动文件系统检查后台程序以报告状态。
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在安装配置文件系统...
正在安装保险丝控制文件系统...
正在开始应用内核变量...
[确定]安装的保险丝控制文件系统。
[确定]已挂载配置文件系统。
[确定]已启动根设备上的文件系统检查。
[确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[确定]已开始应用内核变量。
正在启动 udev 内核设备管理器...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[6.109909] EXT4-FS (mmcblk0p1):已重新安装。 opts:errors=remount-ro
[ OK ]已开始重新装载根和内核文件系统。
正在开始将日志刷新到持久存储...
[确定]已达到目标本地文件系统(预)。
正在启动加载/保存随机种子...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[确定]已到达目标本地文件系统。
正在启动提升网络接口...
[确定]已启动 udev 内核设备管理器。
[确定]已开始加载/保存随机种子。
[6.450585] systemd-journale[94]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[确定]已开始将刷新日志刷写到永久存储。
正在开始创建易失性文件和目录...
[确定]已开始创建易失性文件和目录。
正在启动网络时间同步...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[确定]已开始网络时间同步。
[确定]已同步达到目标系统时间。
[确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[确定]已达到目标系统初始化。
[确定]开始每日清理临时目录。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[确定]已达到目标套接字。
[确定]已到达目标基本系统。
[确定]启动常规后台程序处理守护程序。
正在启动通用板...
[7.776895] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
[7.785276] cpsw 4a1000.ethernet:已初始化 cpsw ale 版本1.4
[7.794498] cpsw 4a100000.ethernet:ale Table 大小1024
正在启动 DUN 服务...
正在启动 LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块...
正在启动登录服务...
正在启动 Cape Manager 服务...
[确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
[8.026036] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:00)
[8.149172] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:启动链路
DUN 服务[ 8.149172]。]
正在启动连接服务...
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
正在启动系统日志服务...
正在启动电话服务...
[确定]启动 Cape Manager 服务。
[确定]已启动系统日志服务。
[确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[8.955729]蓝牙:核心版本2.22[9.016030]
NET:注册协议系列31[9.023590]
蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始
化[ OK ]已启动电话服务。
[确定]启动登录服务。
[确定]已启动连接服务。
[9.124523]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
[9.167942]蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化
[9.213539]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[9.241052] NF_conntrack 版本0.5.0 (8192桶、最大32768)
正在启动 WPA 请求程序...
正在启动主机名服务...
[确定]启动 WPA 请求程序。
[10.111130]使用随机自以太网地址
[10.118719]使用随机主机以太网地址
[确定]启动主机名服务。
[10.233834]使用随机自以太网地址
[10.241302]使用随机主机以太网地址
[ OK ]启动 LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块。
正在启动 LSB:设置 cpufreq 内核参数...
[10.429529] usb0:主机 MAC 78:A5:04:FD:E2:D1
[10.463721] usb0:Mac 78:A5:04:FD:D2
[10.497458] USB1:主机 MAC 78:A5:04:FD:D4
:D4 [10.533689] USB1:Mac 78:A5:04:D2
:DPB:已启动的内核参数[设置为 LSB:LSB:]
[10.918038] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB1:链路未就绪
[10.978913] configfs-gadget 小工具:高速配置#1:C
[ 10.989912] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB1:链路就绪
[确定]找到器件/dev/ttyS0.
[11.217808] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[11.281560] genirq:标志不匹配 IRQ 188。 00000000 (tps65217充电器)与00002000 (VBUS)
[ 11.423108] tps65217充电器 tps65217充电器:无法注册 IRQ 188错误-16
[ 11.901012] omap_rng 48310010.rng:随机数生成器。 20
[12.178929] OMAP-SHIM 53100000.SHIM:OMAP 版本4.3 [12.282186]
OMAP-AES 53500000上的硬件加速器:OMAP AES HW 加速器版本:3.2
[12.413407] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级
的请求泵[12.505410] ASOC-SIMPLE 声卡: HDMI-hifi.0 <-> 48038000.McASP 映射正常
[确定]侦听加载/保存射关闭开关状态/dev/rfkill 观看。
[确定]已到达目标声卡。
[确定]已开始提升网络接口。
[确定]已到达目标网络。
正在启动 dnsmasq -轻量级 DHCP 和高速缓存 DNS 服务器...
正在启动允许用户会话...
正在启动 OpenBSD Secure Shell 服务器...
[确定]到达的目标网络处于联机状态。
正在启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序...
[确定]每天启动 apt 下载活动。
[好]每天都要进行升级和清洁活动。
[确定]达到目标计时器。
[确定]已启动允许用户会话。
[确定]启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序。
[确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[确定]已在 tty1上启动 Getty。
[确定]达到目标登录提示。
[确定]已启动 OpenBSD Secure Shell 服务器。
[确定]启动 dnsmasq -一种轻量级 DHCP 和高速缓存 DNS 服务器。
[确定]已到达目标主机和网络名称查找。
正在启动 Apache HTTP 服务器...
[确定]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
[确定]已启动通用板启动。
[确定]启动 Apache HTTP 服务器。
[确定]已达到目标多用户系统。
[确定]已到达目标图形界面。
正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。

Debian GNU/Linux 9 ARM ttyS0

默认用户名:密码为[debian:tempwd]

arm login:
Ctrl-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyUSB0

请在这方面提供帮助

谢谢你

Deepak R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队可以帮您解决这个问题
    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    尝试使用最新的 TI SDK、如果您重现此问题、请告诉我。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,yordan
    感谢您的回复、请向我发送包含最新 SDK 和流程的流程链接
    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    需要您的支持需要您的帮助才能尽快完成
    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是指向最新 SDK 的链接:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am335x

    文档可在 Linux 软件开发人员指南中找到。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、我很快就会更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,yordan
    我尝试下载了 ET 软件链接中提供的所有 bin 文件和源文件
    AM335x-EVM-Linux-SDK-src-04.00.00.04.tar.xzAM335x Linux SDK BSP 源码996772K
    AM335x-EVM-Linux-SDK-BIN-04.00.00.04.tar.xzAM335x Linux SDK 预构建的 BSP 二进制文件和根文件系统1146760K

    但我不确定 SDK 路径、如果我参阅 SD 卡创建文档、我不知道 查找任何路径/文件
    sudo /bin/create-sdcard.sh

    要在 eMMC 卡上刷写、请在这方面提供帮助、并让我知道要执行的构建过程 添加的代码会发生变化
    我的主要模式是使用 I2CTOOLS 再次检查 I2C、并对驱动程序进行修改、了解和构建

    请在这方面提供帮助
    谢谢你
    Deepak R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好、您需要此 PLS 方面的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,yordan
    最新 SDK 的链接无法正常工作、并发现错误
    请帮助引导 Beagle Bone 并检查 i2c 的过程

    谢谢你
    Deepak r