请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X 工具/软件:Linux
你(们)好
我已从以下链接刷新了 Beagle Bone
和日志如下所示
我尝试使用 i2c 工具测试驱动程序
日志如下所示
D2 LED 指示灯熄灭、D3 LED 指示灯熄灭、D4始终过低
root@arm:/dev/# root@arm:/dev/# root@arm:/dev/# i2cdetect -l I2C-2 I2C OMAP I2C 适配器 I2C 适配器 i2c-0 i2c OMAP I2C 适配器 I2C 适配 器 root@arm:/dev/# i2cdetect -R 2 错误:不支持的选项"-R"! 用法:i2cdetect [-y][-a][-q|-r] I2CBUS [第一个最后一个] i2cdetect -F I2CBUS i2cdetect -l I2CBUS 是整数或 I2C 总线名称 如果提供、则首先和最后限制探测范围。 root@arm:/dev/# i2cdetect -r 2 warning! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将使用读取字节命令探测文件/dev/i2c-2。 我将探测地址范围0x03-0x77。 继续? [y/n] y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d e f 00: ------------ ------------ ------ 10:---------------- ------------ ------------ ---- 20:------------ ------------ ------------ ---- 30:------------ ------------ ------------ -- 40:-------------- ------------ ------------ ---- 50:------ UU UU UU UU UU ---------- ------ 60:---------------- ------------ ------------ -- 70:------------ ------ root@arm:/dev/# root@arm:/dev/# i2cset -y 2 0x04 0xAA 0xAA w 错误:写入失败 root@arm:/dev/# root@arm:/dev/# root@arm:/dev/# root@arm:/dev/# root arm:/dev/# root arm:/dev/# i2cset 2 0x04 0xAA 0xAA w 警告! 该程序会使您的 I2C 总线混淆、导致数据丢失和更糟糕的情况! 我将写入器件文件/dev/i2c-2、芯片地址0x04、数据地址 0xAA、数据0xAA、模式字。 继续? [y/n] y 错误:写入失败 的 root@arm:/dev/# root@arm:/dev/# i2cset 2 0x54 0x04 0xAA w 错误:无法将地址设置为0x54:设备或资源忙
无法读取和写入
和 Booting 日志如下所示
U-Boot SPL 2015.01-00001-gb2412df (2015年1月29日- 15:01:06) U-Boot 2015.01-00001-gb2412df (2015年1月29日- 15:01:06)、编译:Jenkins-GitHub_Bootloader-Builder-105 看门狗已启用 I2C:就绪 DRAM:512 MIB MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1 使用默认环境 网络: 未设置。 正在验证第一个电子保险丝 MAC cpsw 按任意键停止自动配置:0 GPIO:引脚53 (GPIO 53)值为1 切换到分区#0,确定 mmc0是当前器件 GPIO:引脚54 (GPIO 54)值为1 正在检查:/uEnv.txt ... 在9ms (85.9 KiB/s) 内读取798字节 GPIO:引脚55 (GPIO 55)值是 uEnv.txt 中加载的1个环境 从 MMC 导入环境... 正在检查是否设置了 uvencmd ... GPIO:引脚56 (GPIO 56)值为1 ,正在运行 uvencmd…… 在18ms (1000字节/秒)内读取21字节 在466ms (16.8MiB/s) 内读取8208736字节在62ms (866.2 KiB/s)内读取55025字节 内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x7d4160 ] ###展开的设备树 blob,其大小为88000000 ,使用0x88000000的 FDT blob 启动 ,使用88000000的设备树,结束880106f0 启动内核... [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0 [0.000000] Linux 版本4.12.6-bone3 (Deepak@Deepak-VGN-N31S-W)(gcc 版本6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05))#1 Sun Au7 [0.CR] CPU:ARMv7处理器[413fc082]、ARmv72] CPU 版本 : PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存 [0.000000]、共页:FDT:机器型号:TI AM335x BeagleBone Black [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回 [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数: [0.000000] EFI:未找到 UEFI。 [0.000000] CMA:在0x9d000000 [0.000000] CPU 时保留48 MIB:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。 [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON) [0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:129920 [0.000000]内核命令行:console=tty0 console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p1 rootfstype=ext4 rootwait fixrtc [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节) [0.000000]条目高速缓存哈希表条目:65536 (顺序:6、262144字节: 32768字节) 5、131072字节) [0.000000]内存:454768K/524288K 可用(8192K 内核代码、1003K rwdata、3752K rodata、1024K init、638K BSS、 20368K 保留) [0.000000]虚拟内核内存布局: [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB) [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB) [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB) [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB) [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB) [0.000000] 模块:bbbf800000 - bbfe00000 (6 MB) [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB) [0.000000] 初始化:0xc0d00000 - 0xc0e00000 (1024KB) [0.000000] .data:0xc0e00000 - 0xc0efac50 (1004KB) [0.000000] .bss:0xc0f03b6c - 0xc0fa3524 (639 KB) [0.000000] ftrace:在73页 中分配37138个条目[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)上找到 INTC、具有128个中断 [0.000000] OMAP 事件源: 在000000秒24000000 [0.000000时钟源:0.000000 [0.000000 32位、24MHz、分辨率41ns、每89478484971ns [ 0.000026]进行换行时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns [ 0.000035] OMAP 虚拟源:24000000 Hz [ 0.000530] SOURCE:0xFFFFFFFF 0.0083x 0:未 找到与控制台颜色匹配 的[0.00083][时钟源:0.0083] 您的'console=ttyO0'已被'ttyS0' [ 0.001307]所取代,这可确保您仍能看到内核消息。 请 [0.001324]更新您的内核命令行。 [0.001352]校准延迟环路... 995.32 BogoMips (lpj=1990656) [ 0.019294] pid_max:默认值:32768最小值:301 [ 0.019544]安全框架已初始 化[ 0.019571] Yama:正在注意。 [0.019614] AppArmor:AppArmor 被引导时间参数 [0.019793]安装高速缓存散列表条目禁用:1024 (顺序:0、4096字节) [0.019819]安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节) [0.020572] CPU:测试写入缓冲区一致性: OK [0.021183]为0x80100000 - 0x80100054 [0.023709] EFI 服务设置静态标识映射将不可用。 [0.025173] devtmpfs:已初始 化[0.037628] VFP 支持 v0.3:Implementor 41体系结构3第30部分版本 c rev 3 [0.038015]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns [ 0.038061] Xfutex:0.2472字节:0472bytex 1: 测量软件校验和速度 [0.079264] arm4regs:1223.000 MB/秒 [0.119260] 8regs :879.000 MB/秒 [0.159260] 32 regs:1056.000 MB/秒 [0.199260] NEON :1767.000 MB/秒 [0.199279] XOR:使用函数:NEON (1767.000 MB/秒) [0.199305] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统 [0.200389] NET:注册协议系列16[0.202421] DMA:预分配256 KiB 池用于原子协调分配 [0.214801] OMA_mod_disable g7319:dle_disable g7319 使用调速器菜单 [0.272389] OMAP GPIO 硬件版本0.1[0.284730] 无 ATAG? [0.284744]硬件断点:不支持调试架构0x4。 [0.359508] raid6:int32x1 gen() 240Mb/s [0.427352] raid6:int32x1 XOR () 222Mb/s [0.495264] raid6:int32x1 gen() 337Mb/s [0.563351] raid6:int32x2 XOR () 271Mb/s [0.394A/6] s/s0.63x436] raid6A:[0.376Mb/s raid64] int32x8 gen() 345 Mb/s [0.835302] raid6:int32x8 XOR () 231 Mb/s [0.903266] raid6:neonx1 gen() 1464 Mb/s [0.971266] raid6:neonx1 XOR () 284Mb/s [1.023259] random:fast init x2[1.064] raid6 [1.0268] raid2 x 184Mb] random [1.0268] raid2 raid2 x 18247b [1.0268] ring] neongen x4 gen() 1943 Mb/s [1.243262] raid6:neonx4 XOR () 1199 Mb/s [1.311303] raid6:neonx8 gen() 1141Mb/s [1.379314] raid6:neonx8 XOR () 561 MB/s [1.37933] raid6:使用 eonx4算法1.43mb] XOR () 1199 Mb/s、RMW 启用 [1.379370] raid6:使用 intx1恢复算法 [1.386103] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序 [1.389465] SCSI 子系统已初始 化[1.390050] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs [1.390128] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbcore:注册的接口驱动程序 usbcore:1.3901.208 已注册的新设备驱动程序 USB [1.390631] OMA_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@2K00/pinmux@ @@@800/pinmux_i2c0_pins、de [1.390706] OMAP-iux4819c000:无法找到 节点 Linux v210000_pinmux_i2pinx_in2pin2c0_pin02_pinups:/ocp/l4_wkup v28000_pintrap_cc2.000_pinu28000_pinues/ pin28000_pin2800pinues/ pin2800pinues/ pin280.2pin430.2pinues/ pin430.1pin28pinues/ 1寄存 器[1.390995] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti [1.391039]已注册的 PTP 时钟支持 [1.391566] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400 [1.392534] NetLabel:正在初始 化[1.392566] NetLabel:域哈希大小= 128 [1.392583] NetSO:协议=未标记的 CIPSOv4 CALIPIPIPSEV[1.392669] 默认 情况下 NetclockLabel:不允许的流量[1.258] 切换到时钟源 Timer1 [1.501359] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0 [1.501484] VFS:Dquot 高速缓存哈希表条目:1024 (顺序0、4096字节) [ 1.511261] NET:注册协议系列2 [ 1.511974] TCP 建立 了绑定表条目:4096 (顺序:2、16384字节)[ TCP 哈希表条目:12041 (顺序:120) 2、16384字节) [1.512091] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096) [1.512191] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节) [1.512221] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节) [1.512377] NET:注册协议系列1 [1.512836] RPC: 注册的 UNIX 套接字传输模块。 [1.512869] RPC:注册的 UDP 传输模块。 [1.512886] RPC:注册的 TCP 传输模块。 [1.512904] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。 [1.513710]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。 [1.513814]硬件完善事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、5个计数器可用 [1.515503]审核:初始化 netlink 子系统(禁用) [1.516402]审核:type=2000审核(1.514:1):State=Initialized audit_enable=0 res=1 [1.516506]工作集:timestimet_bits=1.517598_ordined [1.517] buck_order:[1.514_buck] 注册 id_resolver 密钥类型 [1.517595]注册的密钥类型 id_resolver [1.517614]注册的密钥类型 id_legacy [1.517643] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序注册... [1.517885] fuse init (API 版本7.26) [1.51818188] orangefs_debugfs_init:调用时带有调试掩码::none::0:[1.518383] orangefs_init:模块版本上游加载 [1.518404] SGI XFS,其中加 载 ACL、安全属性、实时、无调试[1.523229]块层 SCSI 通用(BSG 主驱动程序245) [1.523412]已注册 IO 调度程序 noop [1.523434]已注册 IO 调度程序最后期限 [1.523538]已注册 IO 调度程序 cfq (默认) [1.523561]已注册 IO 调度程序 mQ-deadline [1.5235579]已注册的 IO kyber [1.524594] pinckupkup -单44e10800.pinmux:PA f9e10800_pinmctrl 142个引脚 w26568_ipc_w26568_wipc_size [1.524456] IPC 调度程序:1.524456_w 无法获取 rproc handle [1.527347]串行:8250/16550驱动程序、6个端口、禁用 IRQ 共享 [1.529555] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250 [ 2.3337760]控制台[ttyS0]启用 [ 2.344648] libphy:固定 MDIO:2.5100[2.37100] MDIO]控制台[2.4340IO:2.5100] 达芬奇 MDIO 修订版本1.6 [ 2.407491] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 Phy 掩码 FFFFFFFE [ 2.414052] DaVinci_MDIO:DT:从 phy_mask[FFFFFFFE] 更新了 phy_id[0][2.421756] libphy:4a10100k1.MDIO :6400[10000]器件 :4a100a100701.mcf2 :10000] 溢出检查周期1250 (Jiffies) [ 2.450900] EHCI_hcd:USB 2.0 '增强型'主机控制器(EHCI)驱动程序 [ 2.457563] EHCI-平台:EHCI 通用平台驱动程序 [ 2.462980] EHCI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序 [ 2.468627] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB-STORAGE [2.4680] AM335x 驱动程序[2.435x 驱动程序47401300.usb-phy: 未找到47401300.usb-phy 电源 VCC、使用虚拟稳压 器[2.486646] IRQ:未找到/ocp/i2c@44e0b000/TPS@24的 IRQ 域! [2.494320] AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy supply VCC not found、using dummy regulator [2.507513] musb-hdrc musb-hdrc.1:musb hrc host driver [2.512931] musb-hdrc musb-hdmusb-hdrc musb-hddrc.1:new usb 总线 registered、assigned 总线编号1 [2.520b1] USB device = USB d2b1、usb 设备供应商:USB d2b1:USB d2b1 USB d546b1:USB db1:USB db1 USB db1:usb 设备 MFR=3、Product=2、SerialNumber=1 [2.534716] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序 [2.539722] USB USB1:制造商:Linux 4.12.6-bone3 musb-hcd [2.545689] USB USB1:SerialNumber: musb-hdrc.1 [2.550956] hub 1.0-USB hub 1: 2.585] USB 集线器1:检测到的集线器[2.545100] USB 集线器[2.5451.0] USB 端口[2.545] 所有鼠标通用的 PS/2鼠标设备 [2.573354] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e320.RTC 注册为 rtc0 [2.5810669] i2c /dev 条目驱动程序 [2.586204] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获取 CD GPIO [2.66425] mmc0:仅支持读 操作[2.6778]主机模式 注册以指示 CPU 上的活动 [2.678999] hraw:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina [2.684595] mmc0:地址59b4 [2.693690]的新高速 SDHC 卡 usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid [2.699362] usbhid:USB HID 内核驱动 程序[2.7038kb19] mmc0: mmc0:59b4 MS 15.0 GiB [ 2.709506] remoteproc remoteproc0:wso_m3可用 [ 2.715057] mmcblk0:p1 [ 2.722628] NET:注册协议系列10 [ 2.728126]段路由- IPv6 [ 2.731946] mip6:移动 IPv6 [ 2.734958] 注册协议[2.743958] gmsps:注册协议类型[2.743817] MPLS GSO 支持 [2.747778] OMAP-VOLTGE_LAGE_INIT:未添加电压驱动程序支持 [2.754360]支持 ThumbEE CPU 扩展。 [2.758718]注册 SWP/SWPB 仿真处理程序 [2.764251]注册的任务统计程序版本1 [2.768542] zswap:使用池 lso/zbud 加载 [2.774379] Btrfs 加载、CRC32C=CRC32C-IMA [2.779078]通用 :未找到 TPM 芯片、激活 TPM-BYPASS! (RC=-19) [2.789630] mmc1:位于地址0001 [2.796591] mmcblk1:mmc1:0001 MMC04G 3.66 GiB [ 2.801474] mmcblk1boot0:mmc1:0001 MMC04G 分区1 1.00 mc1 mc1 mc4 (2.80766] mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mbl1 mc1 mc1 mc1 mb:mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mc1 mb tps65217_pwer_but as /devices/platform/ocp/44e0b000.i2c/i2c-0/0-0024/tps65217-pwrbutton/input/input0 [2.841420] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2 [2.847149] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写 [2.975515] tda998x 0-0070:找到 TDA78] tdm bounded tdm 2.9978](2.9978] tdm bounds v9978] tdm v8002)[2.9967000[2.9967800] 支持 tdm bounds [2.9978]缓存[2.998bounds v800] tdm bounds [2.9978] tdm bound [2.993436][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。 [2.999634][DRM]找不到任何 CRTC 或大小-变为1024x768 [ 3.018900]控制台:切换到彩色帧缓冲器设备128x48 [ 3.31184] tilcdc 4830e000。LCDC:fb0:帧缓冲器设备 [ 3.037398][DRM]对于4830eDC 44000、初始化的 tilcdc 1.0.0 1205 [ 3.0242c.iDC] 400kHz 时的总线0 rev0.11 [3.052028] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入 [3.059409] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入 [3.066702] at24 2-0056:32768 24c256 EEPROM、 3.0757字节/写入[3.024c256 EEPROM] 32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入 [3.081030] omap_i2c 4819c000.i2c:总线2版本0.11、100kHz [ 3.087667] proc Remoteproc Remoteproc 0:加电 wm3_m3 [3.093080] removelkup remotelk 0:引导固件 AM335x-pm-remotelpm-firmc.1023] wm3_w8224_remotelfuel_w1024_welf_welf_w8224] CM3固件版本= 0x192 [ 3.119724] bon_capemgr bon_capemgr:底板:'A335BNLT、00C0、2315BBBK2432' [ 3.127108] bon_capemgr bone bone bone bone bone bone mgr=ti、beaglegr -#slots=4 [3.162376_capemgr: 未 找到 bone bone bone bone bone bone bonemgr:#24gr:#24gr:#24gr:#186_bone bone bone bone bone bone bonbonemgr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr:#24gr: # 插槽#3:未找到 Cape [3.266796] bon_capemgr bon_capemgr:已初始化确定。 [3.278435] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801) [3.289729] of _CFS_init [ 3.294776] of _CFS_init:OK [ 3.304022] EXT4-FS (mmcblk0p1):INFO:仅 需在 EX3100kfs (3.3040p1) EXt4)恢复期间启用 [ 3.3040p1 mmc1] EXt4-fs (mmcblk1] EXt4-fs (mmcblk3ble0p1)[ 3.30p3k1] EX3.3k1] EX3k1] EX3k1[3.3kfs)[仅需在文件系统恢复[ 3.30p3mc100p 已装入的文件系统具有已排序的数据模式。 opts:(null) [ 3.959504] VFS:在设备179:1上安装根(ext4文件系统)只读。 [3.973855] devtmpfs:mounted [3.982490]释放未使用的内核内存:1024K [4.344360] systemd[1]:构建时间之前的系统时间,提前时钟。 [4.454309] IP_Tables:(c) 2000-2006 Netfilter 核心小组 [4.488284] systemd[1]:systemd 232在系统模式下运行。 (+PAM +audit +SELinux +IMA +AppArmor +smack +sysvinit +utmp +LIBCRYPTS) [4.512579] systemd[1]:检测到的体系结构 ARM。 欢迎使用 Debian GNU/Linux 9 (Stretch)! [4.538415] systemd[1]:将主机名设置为 。 [5.079158] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。 [5.106719] systemd[1]:设置自动挂载任意可执行文件格式文件系统自动挂载点。 [确定]设置自动挂载任意 Executables…rmats 文件系统自动挂载点。 [5.133748] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。 [确定]侦听 Syslog 套接字。 [5.153843] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。 [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。 [5.174477] systemd[1]:已创建切片系统切片。 [确定]已创建切片系统切片。 [5.194363] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。 [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。 [5.213982] systemd[1]:侦听日志审计套接字。 [确定]收听日志审计套接字。 [确定]收听日志套接字。 正在启动加载内核模块... 正在启动日记账服务... [确定]已创建层用户和会话层。 正在安装调试文件系统... [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。 [确定]已创建片 system-Getty.slice。 [确定]已达到目标交换。 正在开始为当前内核创建所需的 st…ce 节点列表... [确定]正在侦听 udev 内核套接字。 [确定]正在侦听 fsck 到 fsck 通信插槽。 正在启动根设备上的文件系统检查... 正在安装 POSIX 消息队列文件系统... [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。 [确定]已达到目标加密卷。 [确定]已到达目标路径。 [确定]已到达目标远程文件系统。 [确定]已到达目标层面。 [确定]正在侦听 udev 控制套接字。 [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。 [确定]已安装调试文件系统。 [确定]已启动日志服务。 [确定]已开始加载内核模块。 [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st [确定]已启动文件系统检查后台程序以报告状态。 正在开始在/dev/中 创建静态设备节点... 正在安装配置文件系统... 正在安装保险丝控制文件系统... 正在开始应用内核变量... [确定]安装的保险丝控制文件系统。 [确定]已挂载配置文件系统。 [确定]已启动根设备上的文件系统检查。 [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。 [确定]已开始应用内核变量。 正在启动 udev 内核设备管理器... 正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统... [6.109909] EXT4-FS (mmcblk0p1):已重新安装。 opts:errors=remount-ro [ OK ]已开始重新装载根和内核文件系统。 正在开始将日志刷新到持久存储... [确定]已达到目标本地文件系统(预)。 正在启动加载/保存随机种子... 正在启动 udev 冷插拔所有设备... [确定]已到达目标本地文件系统。 正在启动提升网络接口... [确定]已启动 udev 内核设备管理器。 [确定]已开始加载/保存随机种子。 [6.450585] systemd-journale[94]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求 [确定]已开始将刷新日志刷写到永久存储。 正在开始创建易失性文件和目录... [确定]已开始创建易失性文件和目录。 正在启动网络时间同步... 正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机... [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。 [确定]已开始网络时间同步。 [确定]已同步达到目标系统时间。 [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。 [确定]已达到目标系统初始化。 [确定]开始每日清理临时目录。 [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。 [确定]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。 [确定]已达到目标套接字。 [确定]已到达目标基本系统。 [确定]启动常规后台程序处理守护程序。 正在启动通用板... [7.776895] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0) [7.785276] cpsw 4a1000.ethernet:已初始化 cpsw ale 版本1.4 [7.794498] cpsw 4a100000.ethernet:ale Table 大小1024 正在启动 DUN 服务... 正在启动 LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块... 正在启动登录服务... 正在启动 Cape Manager 服务... [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线 [8.026036] SMSC LAN8710/LAN8720 4a101000.MDIO:00:连接的 PHY 驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_BUS:phy_addr=4a101000.MDIO:00) [8.149172] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:启动链路 DUN 服务[ 8.149172]。] 正在启动连接服务... 正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈... 正在启动系统日志服务... 正在启动电话服务... [确定]启动 Cape Manager 服务。 [确定]已启动系统日志服务。 [确定]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。 [8.955729]蓝牙:核心版本2.22[9.016030] NET:注册协议系列31[9.023590] 蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始 化[ OK ]已启动电话服务。 [确定]启动登录服务。 [确定]已启动连接服务。 [9.124523]蓝牙:HCI 套接字层已初始化 [9.167942]蓝牙:L2CAP 套接字层已初始化 [9.213539]蓝牙:SCO 套接字层已初始化 [9.241052] NF_conntrack 版本0.5.0 (8192桶、最大32768) 正在启动 WPA 请求程序... 正在启动主机名服务... [确定]启动 WPA 请求程序。 [10.111130]使用随机自以太网地址 [10.118719]使用随机主机以太网地址 [确定]启动主机名服务。 [10.233834]使用随机自以太网地址 [10.241302]使用随机主机以太网地址 [ OK ]启动 LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块。 正在启动 LSB:设置 cpufreq 内核参数... [10.429529] usb0:主机 MAC 78:A5:04:FD:E2:D1 [10.463721] usb0:Mac 78:A5:04:FD:D2 [10.497458] USB1:主机 MAC 78:A5:04:FD:D4 :D4 [10.533689] USB1:Mac 78:A5:04:D2 :DPB:已启动的内核参数[设置为 LSB:LSB:] [10.918038] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB1:链路未就绪 [10.978913] configfs-gadget 小工具:高速配置#1:C [ 10.989912] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB1:链路就绪 [确定]找到器件/dev/ttyS0. [11.217808] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒 [11.281560] genirq:标志不匹配 IRQ 188。 00000000 (tps65217充电器)与00002000 (VBUS) [ 11.423108] tps65217充电器 tps65217充电器:无法注册 IRQ 188错误-16 [ 11.901012] omap_rng 48310010.rng:随机数生成器。 20 [12.178929] OMAP-SHIM 53100000.SHIM:OMAP 版本4.3 [12.282186] OMAP-AES 53500000上的硬件加速器:OMAP AES HW 加速器版本:3.2 [12.413407] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级 的请求泵[12.505410] ASOC-SIMPLE 声卡: HDMI-hifi.0 <-> 48038000.McASP 映射正常 [确定]侦听加载/保存射关闭开关状态/dev/rfkill 观看。 [确定]已到达目标声卡。 [确定]已开始提升网络接口。 [确定]已到达目标网络。 正在启动 dnsmasq -轻量级 DHCP 和高速缓存 DNS 服务器... 正在启动允许用户会话... 正在启动 OpenBSD Secure Shell 服务器... [确定]到达的目标网络处于联机状态。 正在启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序... [确定]每天启动 apt 下载活动。 [好]每天都要进行升级和清洁活动。 [确定]达到目标计时器。 [确定]已启动允许用户会话。 [确定]启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序。 [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。 [确定]已在 tty1上启动 Getty。 [确定]达到目标登录提示。 [确定]已启动 OpenBSD Secure Shell 服务器。 [确定]启动 dnsmasq -一种轻量级 DHCP 和高速缓存 DNS 服务器。 [确定]已到达目标主机和网络名称查找。 正在启动 Apache HTTP 服务器... [确定]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。 [确定]已启动通用板启动。 [确定]启动 Apache HTTP 服务器。 [确定]已达到目标多用户系统。 [确定]已到达目标图形界面。 正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改... [确定]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。 Debian GNU/Linux 9 ARM ttyS0 默认用户名:密码为[debian:tempwd] arm login: Ctrl-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyUSB0
请在这方面提供帮助
谢谢你
Deepak R