请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 您好专家、
CTM 对 VDD LDO 输出进行了一些测试(在下表中测量了 J9和 J10引脚)、发现在 POR 复位时 VDD RAM 下降。
CTM 需要我们澄清所有 VDD RAM 是否正常且相同? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
CTM 对 VDD LDO 输出进行了一些测试(在下表中测量了 J9和 J10引脚)、发现在 POR 复位时 VDD RAM 下降。
CTM 需要我们澄清所有 VDD RAM 是否正常且相同? 谢谢。