器件型号:TDA3
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我对 EVE 小程序"remap_merge"有如下问题:
在按逻辑块方法转换时、如果对图像大小和逻辑块大小有限制、请告知我。
2.如果原始坐标位于输入图像区域之外,则输出图像的相应部分不会输出为黑色(0x00)。 可能是因为调用 vcop_remap 之前未清除输出映像区域、是否有办法避免这种情况?
我使用的是前一页的前一页上的前一页上的前一页上的前一页。
在我的测试中、小尺寸输入图像正常。 但是、大尺寸为 NG、如下所示:
输入图像大小:160 x 160
输出图像尺寸:160 x 160
转换内容:带有转换
(Affamine 转换:param 0 = cos (43)、param 1 =- sin (43)、
param 3 = sin (43)、param 4 = cos (43)被置位)
输入逻辑块:32x32
输出拼接屏:80x80
结果:NG
(通常只有上半部分输出)
(测试案例2)
输入图像尺寸:256 x 256
输出图像尺寸:256 x 256
转换内容:具有转换(与测试用例1相同)
输入逻辑块:32x32
输出逻辑块:64 x 64
结果:NG
(它不会从 BAM_EXECUTE 函数返回)
(测试案例3)
输入图像大小:320 x 320
输出图像尺寸:320 x 320
转换内容:具有转换(与测试用例1相同)
输入逻辑块:32x32
输出拼接屏:80x80
结果:NG
(它不会从 BAM_EXECUTE 函数返回)
**使用的所有图像均为灰度8位。
此致、
肯什