This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3:EVE 小程序的限制"REMAP_MERGE"

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628846/rtos-tda3-restriction-for-eve-applets-remap_merge

器件型号:TDA3

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 

 我对 EVE 小程序"remap_merge"有如下问题:

 在按逻辑块方法转换时、如果对图像大小和逻辑块大小有限制、请告知我。

 2.如果原始坐标位于输入图像区域之外,则输出图像的相应部分不会输出为黑色(0x00)。 可能是因为调用 vcop_remap 之前未清除输出映像区域、是否有办法避免这种情况?

 

我使用的是前一页的前一页上的前一页上的前一页上的前一页。

在我的测试中、小尺寸输入图像正常。 但是、大尺寸为 NG、如下所示:

 

输入图像大小:160 x 160

输出图像尺寸:160 x 160

转换内容:带有转换

(Affamine 转换:param 0 = cos (43)、param 1 =- sin (43)、

param 3 = sin (43)、param 4 = cos (43)被置位)

输入逻辑块:32x32

输出拼接屏:80x80

结果:NG

(通常只有上半部分输出)

 

(测试案例2)

输入图像尺寸:256 x 256

输出图像尺寸:256 x 256

转换内容:具有转换(与测试用例1相同)

输入逻辑块:32x32

输出逻辑块:64 x 64

结果:NG

(它不会从 BAM_EXECUTE 函数返回)

 

(测试案例3)

输入图像大小:320 x 320

输出图像尺寸:320 x 320

转换内容:具有转换(与测试用例1相同)

输入逻辑块:32x32

输出拼接屏:80x80

结果:NG

(它不会从 BAM_EXECUTE 函数返回)

 

**使用的所有图像均为灰度8位。

 

此致、

肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我已将您的问题转交给 EVE 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、您好!

    我的问题没有得到答复。 我仍在等待专家的答复。

    谢谢、
    肯什

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    我们正在尝试重现此情况并研究此情况。

    谢谢、
    此致、

    Pramod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我看不到附加的任何图像。 是否可以再次尝试连接?
    同时、我将尝试使用您的仿射变换参数重现此问题。

    关于您的问题:
    在按逻辑块方法转换时、如果对图像大小和逻辑块大小有限制、请告知我。
    [回答]根据小程序的用户指南、输入的平铺宽度必须是2的倍数且小于56。 输出块的宽度和高度必须是2的倍数

    2.如果原始坐标位于输入图像区域之外,则输出图像的相应部分不会输出为黑色(0x00)。 可能是因为调用 vcop_remap 之前未清除输出映像区域、是否有办法避免这种情况?
    [回答]我认为避免这种情况的一种方法是在输入前加上黑色边框。 例如、如果您的输入是160x160、您可能需要在图像周围添加10像素的黑色边框、以使其成为180x180图像。 正在转换的 ROI 的尺寸将保持160x160、但跨度将为180像素而不是160像素。 您必须将像素位置(X=10、Y=10)作为 ROI 的原点。 因此、在您的 ROI 之外获取的任何内容都将为黑色。

    此致、

    维克多