请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:TI-RTOS
您好,
我们的设计基于 GPEVM5728。我在我们的设计中试用了 idkAM5728引导加载程序。
当我尝试 VPS 回送示例时,它将打印:
**** PDK SBL ****
****复制应用程序映像到 DDR ****
SD 引导-文件打开失败
loopback_app:示例应用程序-启动!!!
HAL/src/vpshal_dsDispcOvly.c @第2828行:DSS 仍处于复位状态
但是 、当我使用 GPEVM GEL 引导电路板并运行 VPS_loopbackExample_idkAM572x_armExampleProject.out 时、它可以正常工作。