This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5728:VIP 环回示例失败

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/628232/rtos-am5728-vip-loopback-example-fails

器件型号:AM5728

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我们的设计基于 GPEVM5728。我在我们的设计中试用了 idkAM5728引导加载程序。
当我尝试 VPS 回送示例时,它将打印:

**** PDK SBL ****
****复制应用程序映像到 DDR ****

SD 引导-文件打开失败
loopback_app:示例应用程序-启动!!!
HAL/src/vpshal_dsDispcOvly.c @第2828行:DSS 仍处于复位状态

但是 、当我使用 GPEVM GEL 引导电路板并运行 VPS_loopbackExample_idkAM572x_armExampleProject.out 时、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答! 您用于此测试的处理器 SDK RTOS 版本是什么? 差异意味着 GEL 除了引导加载程序外、还用于 SOC 初始化、尤其是 DSS。

    在 GEL 中、您有如下所示的代码:
    prcm_set_clkdomain_state (dss_cm_core、dss_cm_core__cm_dss_clkSTCTRL、sw_wKUP);
    prcm_set_dss_mode (dss_cm_core、dss_cm_core__cm_dss_clkCTRL、mode_enabled);

    您需要将相同的函数添加到引导加载程序中。

    此致、Eric