请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 你(们)好,先生
检查 AM3352规格后,我们发现 DCAN 可以支持 CAN 协议2.0( ISO11898-1)。
是否支持 ISO11898-2?
请提供建议并谢谢
BR
Yimin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Yimin、您好!
很抱歉我迟到了。 自从上周飓风 Harvey 袭击休斯顿以来、我没有定期检查邮件和 e2e。
当我们讨论 DCAN 网络时、我们提到了数据链路层和物理层。 ISO11898是道路车辆高速 CAN 通信的国际标准。 ISO 11898-1涵盖数据链路层和物理层的物理信令。 这些部件在我们的 DCAN 模块中实现。
ISO 11898-2指定介质访问接口(MDI)、物理介质连接(PMA)子层。 PMAI 和 MDI 是物理层的两个部分、它们不是由 CAN 定义的。 ISO-11898-2未指定机械导线和连接器。 但是、该规范确实要求电线和连接器符合电气规范。 该规范还要求在总线的每一端使用120Ω Ω 终端电阻器。
TI CAN 收发器 SN65HVDxx 实现了 ISO11898-2物理层规范。