This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DCAN 规范

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619305/am3352-dcan-specification

器件型号:AM3352

你(们)好,先生

检查 AM3352规格后,我们发现 DCAN 可以支持 CAN 协议2.0( ISO11898-1)。

是否支持 ISO11898-2?  

请提供建议并谢谢  

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    一周内。 您是否有此问题的更新?

    感谢您的回复。

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。 我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否有任何更新?

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yimin、您好!

    很抱歉我迟到了。 自从上周飓风 Harvey 袭击休斯顿以来、我没有定期检查邮件和 e2e。  

    当我们讨论 DCAN 网络时、我们提到了数据链路层和物理层。 ISO11898是道路车辆高速 CAN 通信的国际标准。 ISO 11898-1涵盖数据链路层和物理层的物理信令。 这些部件在我们的 DCAN 模块中实现。   

    ISO 11898-2指定介质访问接口(MDI)、物理介质连接(PMA)子层。  PMAI 和 MDI 是物理层的两个部分、它们不是由 CAN 定义的。  ISO-11898-2未指定机械导线和连接器。 但是、该规范确实要求电线和连接器符合电气规范。 该规范还要求在总线的每一端使用120Ω Ω 终端电阻器。

    TI CAN 收发器 SN65HVDxx 实现了 ISO11898-2物理层规范。